This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:VBUS 上的 BQ25720高电流脉冲和 VSYS 降压

Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183857/bq25720-bq25720-high-current-pulse-on-vbus-and-vsys-drop

器件型号:BQ25720

你(们)好

采用 BQ25720 的客户设计中、CELL_ BATPRESZ 设置为2节电池。 该器件未连接到电池、仅由 VBUS 供电。  它们 使用默认参数。

VBUS_IN 连接3.5V (电流限制4A)、系统上电、有1.7A 加电流、VSYS 从6.6V 下降到3.8V、持续大约180ms、然后恢复6.6V。

VBUS_IN 连接5V (电流限制4A)、系统上电、3.2A 加电流、VSYS 下降0.5V、持续大约100us。

原理图和波形。

为什么 VSYS 会下降?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    您也可以监控 VBUS 轨吗? 我怀疑 VBUS 电流尖峰期间也会下降。 如果电压降至3.25V 以下、则会触发重新启动序列。  

    此致

    老虎