This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:UCC21710-Q1 AIN 引脚滤波器值

Guru**** 2378830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183865/ucc21710-q1-ucc21710-q1-ain-pin-filter-values

器件型号:UCC21710-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750

您好!  

参考21710-Q1数据表中有关 AIN 引脚滤波器组件的建议,我们想知道此处指定范围的重要性(R -1欧姆至10欧姆和 C 1nf 至100nF)

如果我们要更改指定限制之外的 R 和 C 值、它会有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruth、

    感谢您关注 UCC21750器件。 AIN 引脚具有10kHz BW 限制、建议使用 RC 滤波 器消除 AIN 引脚上的高频噪声、因为该器件只能在设计的10kHz BW 下运行。 您可以选择 R 和 C 分量以确保支持的 BW 限制。

    希望 这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请按 Resolved 按钮。

    谢谢

    Sasi