This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H000-Q1:开路负载运行问题

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2H000-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179639/tps2h000-q1-open-load-operating-issue

器件型号:TPS2H000-Q1

我们使用 TPSH000-Q1 (版本 A)

2通道输出负载是 LED 模块。  

芯片支持开路负载检测功能。

但是。 我们不使用开路负载功能、因为 它无法执行某些功能。  

所以。 DIAG_EN:禁用  

DIAG_EN:禁用状态。  

 :通道1: 关闭  // 通道1 输出负载(已连接),

 通道2: 关闭//通道1输出负载(已连接)  

   

 DIAG EN:禁用

 :通道1: 开 // 通道1 输出负载(已连接),

 通道2: 开启//通道1输出 负载(已连接)  

 DIAG EN:禁用

 :通道1: 关// 通道1 输出负载(已连接),

 信道2: 关闭 //通道1输出  Lfoad (未连接) <-打开负载

开路负载电压为5.2V (Vbat:12V)//输出负载电压根据 Vbat 的值变化

 

 DIAG EN:启用

 :通道1: 关// 通道1 输出负载(已连接),

 信道2: 关闭 //通道1输出  Lfoad (未连接) <-打开负载

DIAG EN:禁用-->启用  

output2 (开路负载)电压变化 5.2V -> 2.2V  

 

问题  

 DIAG EN:禁用

 :通道1: 开  // 通道1 输出负载(已连接),

 信道2: 关闭 //通道1输出  Lfoad (未连接) <-打开负载

如果打开通道1 LED,输出2通道电压将变为5.2V->2.4V (与 DIAG EN 相同:在通道2开路负载电压时启用)  

我们希望保持通道2电压电平 (5.2V)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当器件被启用时、开路负载电路工作。  就输出开/关而言、DIAG_EN 在这里无关紧要。 DIAG_EN 仅影响 STX 引脚上报告的信号、不会导致输出变为低电平/高电平。

    为了在开路负载期间保持输出上的高电压、我们建议 添加一个外部电阻器、如数据表中的第8.3.6.2节所述。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、建议使用20kohm 外部电阻器进行开路负载检测。  

    但是、由于睡眠电流问题、我无法使用20千欧。  

    因此、我们使用1Mohm 外部电阻器、而 ADC 电路用于查找开路负载  

    (MCU 支持 ADC 电路//检测电压电平)  

    当前问题如下  

     -外部电阻器:1兆欧

     - 诊断启用状态:禁用  

     -通道_1开路负载/通道2闭合负载和 LED 亮起(通道_2:PWM 信号输入)  

      通道_1:5.5V --> 1.7V   @ 12V 电源 // 发生压降。

    环境中的影响。 Openload 检测电压电平为9V ~ 16V  

    过去、仅使用1个通道没有问题。  

    目前、使用两个通道 Muse。  

    但是、当一个通道为开路负载且向另一个通道施加 PWM 信号时、  

    会发生压降。  

    开路负载电压已按此方式进行更改。  

     @Vbat:9V // 4V --> 750mV   

      @Vbat 12V:5.5V --> 1.3~1.5V

      @ Vbat 16V:7.2V --> 3.1V

    使用现有的单通道时。  

    即使车辆的 GEN 发生了振动、使用 ADC 检测它似乎没有问题、因为存在电压裕量。

    在发生压降的状态下、存在错误检测的风险。  

    因此、即使 DIAG_EN 引脚被禁用也是如此。  

    就像使用单通道一样、我希望电压值不会导致压降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woo、

    我认为问题是、对于两个通道、有更多的 I、ol、off 电流流入器件。 因此、这些选项可以降低电阻或更改检测阈值。  

    我建议将电阻器更改为较小的值(不一定是20kOhm)、但要低于1MOhm、以找到一个可产生良好睡眠电流但也可将输出电压保持在高电平的最佳位置。

    可使用另一个系统、其中电阻器通过仅在 DIAG_EN 为高电平时打开的 FET 进行连接。 因此、在控制器或软件系统中、可以将其设置为忽略输出、除非 DIAG_EN 为高电平。  

    遗憾的是、我们正在研究旧器件的规格、并且我们已将电阻器内部集成到具有此类开关的新器件中、该开关仅在 DIAG_EN 处于高电平时才会打开。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas。 感谢你的建议。  

    我通常希望使用低于1 Mohm 的电阻器值。  

    OEM 休眠电流规格 非常紧密。  

    电阻器。 1通道的电流消耗为12uA。  

    双通道收发器消耗的电流为24uA。  

    我将尝试通过改变电阻进行评估、但这不是解决问题的基本方法。  

    唯一的解决方案是在施加 PWM 信号时不会出现压降。  

    请评价 EVB 板上是否出现样片症状。  

    电阻值从20K 更改为1M 时。  

    如果芯片中没有出现压降、我会让您检查是否可以控制。

    谢谢。

    哦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woo、

    如数据表中所指定、VOUT 引脚的泄漏电流至少为75uA。 我们希望 EVM 上具有类似的行为、但可能只能在您的系统和负载下实现确切的行为。 如有需要、请随时订购 EVM 样片以使用您的负载进行测试。

    对于我们的新一代和下一代器件、我们集成了一个在 DIAG_EN 引脚为低电平时断开开路负载检测的系统。

    是否可以将 TPS1HC100等器件用于此应用? 如果不是、则需要较低的电阻。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前在汽车一级公司工作。  

    它作为 TPS2H000-Q1 (VAR. A)进行大规模生产

    以前、仅使用了两个通道中的一个、  

    但是、当添加了使用剩余1个通道的功能时、由于电压降、出现了未检测到的开路负载问题。

    其他模型无法审阅。  

    根据您的意见、在更改外部电阻器值时进行了评估。  

    但是、满足睡眠电流的电阻值仅为1Mohm。  

    唯一的解决方案是消除压降问题。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woo、

    数据表上的值是一种推荐的购买方法、可以解决此问题、但我们注意到它会导致系统的高泄漏。 可能可以使用 TPS1HC100等较新器件、该器件会在 DIAG_EN 被拉至低电平时断开开路负载。

    谢谢、

    Shreyas