This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60401:Co 和 Cfly 的电容

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183821/tps60401-capacitance-of-co-and-cfly

器件型号:TPS60401

专家您好!

我已经检查了数据表上的建议值。

我有一些疑问、如下所示。

1、我可以使用的最大值 公司的能力?

  我们的客户将使用100uF 的 CO

  没有问题吗?

2.我可以使用的最大值 C (FLY)容量?

  我们的客户将使用47uF 的 CO

  没有问题吗?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    TPS60401是一款非常旧的器件、遗憾的是、我们没有太多可用于此器件的测试/特性数据。  

    通过查看数据表、这些值看起来远高于数据表中的建议值。 我建议坚持使用这些数据表值、否则可能无法获得器件的预期性能。  

    谢谢!

    此致

    Sneha