请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS60401 专家您好!
我已经检查了数据表上的建议值。

我有一些疑问、如下所示。
1、我可以使用的最大值 公司的能力?
我们的客户将使用100uF 的 CO
没有问题吗?
2.我可以使用的最大值 C (FLY)容量?
我们的客户将使用47uF 的 CO
没有问题吗?
此致、
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.