请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR51420 IM 使用 LMR51420XDDCR 将21V 转换为3.3V。 我使用3.3uH 电感器和88uF 输出电容。
我想减少输出电压的开关振铃。
为此、我将50 Ω 串联电阻器添加到自举100nF 电容器中、并且可以很好地减少输出电压上的开关振铃。
我的问题是-在稳定性/控制方面、该器件能否与50欧姆串联电阻器和自举电容器一起工作? (因为3欧姆等小值在减少振铃方面不起很好的作用)
我知道它会降低整体效率、但这对我的设计来说是可以的。
Adam