This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51420:LMR51420XDDCR boosrtap 电路问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183647/lmr51420-lmr51420xddcr-bootsrtap-circuit-question

器件型号:LMR51420

IM 使用 LMR51420XDDCR 将21V 转换为3.3V。 我使用3.3uH 电感器和88uF 输出电容。

我想减少输出电压的开关振铃。

为此、我将50 Ω 串联电阻器添加到自举100nF 电容器中、并且可以很好地减少输出电压上的开关振铃。

我的问题是-在稳定性/控制方面、该器件能否与50欧姆串联电阻器和自举电容器一起工作? (因为3欧姆等小值在减少振铃方面不起很好的作用)

我知道它会降低整体效率、但这对我的设计来说是可以的。

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可能会怀疑50欧姆的值相当大。  引导电容器不仅提供电源

    高侧 FET、还用于控制与高侧 FET 一起"浮动"的电路。

    因此、该电源的任何附加电阻都可能导致稳压器的控制电路出现故障。

    因此、TI 不能 建议您的应用在所有条件下都能正常工作、因为我们尚未使用该电阻器进行测试。

    为了帮助消除 SW 节点上的振铃、最好使用 RC 缓冲器。   

    我随附了一份应用手册、可帮助您选择 RC 组件;您只需要一个从 SW 到 GND 的 RC。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../RC_5F00_snubber_5F00_design_5F00_revA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢