请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3481-FLYBACKEVM 主题中讨论的其他器件: LM3481
大家好、团队、
我的客户通过参考 LM3481-FLYBACKEVM (https://www.ti.com/lit/ug/snvu528/snvu528.pdf)使用 LM3481。
您能告诉我 C16 (0.22uF)是如何确定的吗?
从数据表中可以看出、旁路电容范围为0.47uF 至4.7uF。


此致、
奥斯汀