This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-FLYBACKEVM:有关 VCC 引脚旁路电容的问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481-FLYBACKEVM, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183876/lm3481-flybackevm-question-about-bypass-cap-from-vcc-pin

器件型号:LM3481-FLYBACKEVM
主题中讨论的其他器件: LM3481

大家好、团队、

我的客户通过参考 LM3481-FLYBACKEVM (https://www.ti.com/lit/ug/snvu528/snvu528.pdf)使用 LM3481。

您能告诉我 C16 (0.22uF)是如何确定的吗?

从数据表中可以看出、旁路电容范围为0.47uF 至4.7uF。  

此致、

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    如数据表中所述、C16是控制器的去耦电容(过滤高频信号)。 请遵循数据表 建议。 该值通常不重要。

    此致、

    Feng Ji