请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS568215 PFA、我的一个负载器件要求满足以下要求。

但正常功耗仅为78mA。 如何在设计开关时注意这一点。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Anusha、您好!
我对这个问题感到困惑。
这是我们的 TPS568215加电/复位过程、还是我们的负载加电/复位过程、但稳压器保持在线状态?
您是说负载电流是在250mA 和78mA 之间变化的脉冲吗?
输出电压范围等电路参数是什么?
如果我们的 TPS568215在时间脉冲期间保持通电、我认为不会有任何风险、因为负载瞬态最大值仅为250mA、输出电压可以支持瞬态。 因此、只需正常设计稳压器。