This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:电源设计指南

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183723/tps568215-power-supply-design-guidlines

器件型号:TPS568215

PFA、我的一个负载器件要求满足以下要求。

但正常功耗仅为78mA。 如何在设计开关时注意这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!

    我对这个问题感到困惑。

    这是我们的 TPS568215加电/复位过程、还是我们的负载加电/复位过程、但稳压器保持在线状态?

    您是说负载电流是在250mA 和78mA 之间变化的脉冲吗?

    输出电压范围等电路参数是什么?

    如果我们的 TPS568215在时间脉冲期间保持通电、我认为不会有任何风险、因为负载瞬态最大值仅为250mA、输出电压可以支持瞬态。 因此、只需正常设计稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我一般会问...  对于任何要求在初始500us 下提供250mA 电流的负载,在500us 后,它仅消耗78mA 电流。

    如何满足这一要求..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!

    然后、我认为 正常设计就足以满足此应用的要求、而无需进行特殊设计或进行精心设计。