你(们)好。
我的一个重要问题是处理 TPS61094、在器件以升压运行模式运行时面临 starne 问题。
问题说明
输入电压 = 5V
输出电压=存在输入时的旁路模式
超级电容器=单节电池(2.7V)
存在输入时、充电功能正常工作。
当输入不存在时、根据正常运行、输出电压应为4.2V。
问题:-
1)。 当超级电容器充电至2.0V 以上时、器件 从超级电容器汲取的电流超过2A、且输出几乎为1V。 (负载电流可以忽略不计、因此这些2A 电流在何处消耗?)
2)。 放电至2.0V 以下后、器件开始正常工作、并能够将电压升压至4.2V
您能解释一下为什么会观察到此类行为吗?
Mitesh