This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:面临升压模式运行问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172227/tps61094-facing-issue-with-boost-mode-operation

器件型号:TPS61094

你(们)好。

我的一个重要问题是处理 TPS61094、在器件以升压运行模式运行时面临 starne 问题。

问题说明

输入电压 = 5V

输出电压=存在输入时的旁路模式

超级电容器=单节电池(2.7V)

存在输入时、充电功能正常工作。

当输入不存在时、根据正常运行、输出电压应为4.2V。

问题:-

1)。 当超级电容器充电至2.0V 以上时、器件 从超级电容器汲取的电流超过2A、且输出几乎为1V。 (负载电流可以忽略不计、因此这些2A 电流在何处消耗?)

2)。 放电至2.0V 以下后、器件开始正常工作、并能够将电压升压至4.2V

您能解释一下为什么会观察到此类行为吗?

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    请查看我在下面的几个问题、

    在超级电容器充电的持续时间内、VOUT 引脚始终没有负载?

    2.输入源(5V)类型是什么? 是 USB 端口还是其他电源?  

    3.客户如何测量从超级电容器汲取的2A 电流?

    客户如何设置 ICHG VCHG、客户能否提供原理图?

    此外、 如果客户能够在"器件 从超级电容器汲取的电流超过2A "时提供 VSUP VOUT SW 节点电压波形、则会更好。

    谢谢。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    正如我在输入存在时提到的、器件工作正常、但请注意。 查找我的输入。

    在超级电容器充电的持续时间内、VOUT 引脚始终没有负载?

    响应-存在负载、负载为 MCU 和显示屏。

    2.输入源(5V)类型是什么? 是 USB 端口还是其他电源?  

    响应-电源

    3.客户如何测量从超级电容器汲取的2A 电流?

    响应-使用串联的万用表。

    客户如何设置 ICHG VCHG、客户能否提供原理图?

    回答-请找到原理图。

    我们还请求了开关节点波形、一旦它可用、我将与您分享。

    Miteshe2e.ti.com/.../SUPCAP_5F00_MANAGEMENT_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mitesh、

    非常感谢您的分享。  

    [引用 userid="12822" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172227/tps61094-facing-issue-with-boost-mode-operation/4411272 #4411272"]当存在输入时,设备正常工作[/quot]

       因此、该问题仅在输入不存在时出现、 电源输出只有一个超级电容器。 对吗?

    在 2A 的绘图电流期间、SUPCAP_ENA_TGR 信号的状态是什么? 它是逻辑高电平还是逻辑低电平?

    更多有关波形的信息、客户是否可以添加 EN 波形?  谢谢。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    请查找在升压模式下工作时开关节点的附加波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    前2个波形用于升压模式运行、而显示突发运行处于降压模式的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    您能否在这3张图中提供测试条件? " 当超级电容器电压大于2.0V"时、器件从超级电容器汲取的电流大于2A "这一条件中哪一项是? 这三个结果似乎是正常的。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    先前显示的波形具有较低的电压、器 件可以正常工作、但只要超级电容器的电压高于2.0V、器件就会开始消耗大于2A 的电流、即使输出端没有负载。

    客户分享了波形、您可以看到空载条件下的占空比非常宽。

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    该器件似乎被触发谷值电流限制(约2A)、因此无法将 VOUT 调节至目标值。 这可能是因为负载电流大、虽然客户表示没有负载、但最好客户再检查一下。  

    此外、客户是否尝试了另一个芯片? 此问题是否每次都出现? 或者、客户也可以尝试使用我们的 EVM 来查看是否存在相同的问题。

    谢谢。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    我们已经与客户进行了有关负载的双倍检查、他们确认输出端未连接负载、输出端子处的电压也不符合设定电压、器件仍消耗2A 电流。 一旦超级电容器电压降至2V 以下、器件就会正常运行、这是最令人困惑的行为。

    在 EVM 器件上运行正常、但为什么器件不只在升压模式运行且输入电压过高?

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    这不是 TPS61094的预期行为、也不是我们 EVM 中的问题、因此我认为这可能是客户设置错误造成的。

    客户是否可以尝试单独测试 TPS61094、我的意思是尝试断开或移除电路板上其他不相关的组件、然后再次测试?

    芯片温度是否很高? 如果我们的芯片消耗2A 电流、则会导致温度大幅上升。

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitesh、

    由于我们没有听到您的反馈、我希望问题得到解决、现在将关闭线程。 如果您有其他问题、请在下方发帖或开始新主题。

    此致、
    Brigitte