Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM317HV, LM317, LMP8646, LM5177, LM5118
主题中讨论的其他器件: LM317HV、 LM317、 LMP8646、 LM5177、 LM5118
大家好、团队、
我们有一个充电上限为54.6的电池。 适配器的输入为48V。 我们希望使用最大3A 的电流限制对其进行充电。
我们提出了将 LM5022用作恒压源、然后使用限流器电路的想法。 我们希望添加 LM317HV LDO 作为恒流源、其输入来自 LM5022输出。 LM5022将在 EN 引脚的帮助下打开

我们需要帮助来验证此设置是否有效。
谢谢