This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022作为 CV 源

Guru**** 2509665 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM317HV, LM317, LMP8646, LM5177, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175777/lm5022-lm5022-as-cv-source

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM317HVLM317LMP8646LM5177LM5118

大家好、团队、

            我们有一个充电上限为54.6的电池。 适配器的输入为48V。 我们希望使用最大3A 的电流限制对其进行充电。

我们提出了将 LM5022用作恒压源、然后使用限流器电路的想法。 我们希望添加 LM317HV LDO 作为恒流源、其输入来自 LM5022输出。 LM5022将在 EN 引脚的帮助下打开

我们需要帮助来验证此设置是否有效。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    我不知道我是否正确理解了您的方框图。

    您也可以检查此设备:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmp8646.pdf

    使用该器件时、您建议您在 LM317内将消耗而非所需的电压(=能量)。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

                我们需要将 LM5022配置为具有电流限制的恒压源。 我们如何实现它

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    请查看 LMP8646的数据表、您可以在其中看到如何使用具有 FB 节点的控制器作为具有电流限制的恒压源。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

               

    如上所示、我们有一个 LM5022MM 升压电路、在 webench 上的设计过程中设定的电流为2A。 我们使用此设置为54.6V 电池充电。 LM5022没有进行电流限制。 充电电流高达4.5A、有时甚至更高。

    我附上了原理图、布局和 PCB 布局的图片。

    我想解决这个问题、因为我们需要为大规模生产设计一个新的升压电路。

    此外、LMP8646中提到了电池为电阻或电容负载充电

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    请注意、对于高于输出电压的输入电压、有一条通过电感器和二极管从 VIN 到 VOUT 的直接路径。 因此控制器无法限制该电流。 仅当输出电压高于输入电压时、控制器才会限制电流。

    2. LM5022控制器限制流经开关的电流、这意味着输出电流取决于 VIN/VOUT 比。 如果要限制平均输出电流、则需要使用 LMP8646等附加电路。

    我认为电池被视为用于充电的容性负载、因为与电容器中的电流一样、电流起初是无限的。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    如何将 LM5022配置为 CC 源、其中输出电流始终为3A、输出电压在38V 至52V 之间变化。 比如、如果我开始电池充电、从38V 开始、电压逐渐增加到52、同时保持电流为3A 恒定。

    我还注意到、LM5022仅是升压转换器、因此我如何将其用于降压/升压转换器、即降压/升压转换器作为 CC 源。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    当我们将电池连接到配置为54.6V、2A 的 LM5022时,lm5022的输出电压会降至54.6V 以下,电流会超过4A。

    从您的解释中我了解到、只有当输出电压为54.6V 时、当电流超过2A 时、才会发生电流限制行为、这是正确的?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    只要输出电压高于输入电压、LM5022只能限制输出电流。 如果连接到输出端的电池的电压实际上低于输入电压、则由于从输入到输出通过电感器和二极管的直接路径、LM5022无法限制电流。

    只有当电池的实际电压高于转换器的输入电压时、转换器才能限制电流。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    最后一个问题

    我将为 LM5022配置57V 和4A 电流。 该升压输出将馈送到充电控制器的输入端、该控制器将负责 CC 和 CV 转换。  

    我想知道、只要电流不超过4A、LM5022的输出是否恒定、即57V。 输入为48V

    即使没有 LMP8646、LM5022也会用作 CV 源吗? 根据 webench 设计而设计

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    如果输出电流未超过最大电流限值、转换器将充当恒压源。

    (只要选择相应的外部组件。)

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

              澄清一下、我需要使用 LMP8646、或者 webench 设计中显示的反馈电阻是否足以用于 CV 源。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    对于 CV 操作、无需 LMP8646。

    仅当您希望先让 CC 运行、然后负载降低电流需求时、如为电池充电时、才需要使用此器件。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

               因此、如果我使用 LMP8646、即使输出电压低于设计电压、也将实现电流限制?

    1) 1)那么,如果我将其设计为54.6V、3A,那么当为电池充电时,即使输出电压仅为42V,输出电流也将限制为3A 是否正确?

    2) 2)我们还在一个 PCB 板上设计了用于54.6V 和3A 的 LM5022升压电路。 为了进行测试、我们希望在另一个电路板上设计 LM8646并将其连接到 LM5022 PCB 板。 这会影响添加了电流限制的 LM5022的功能。 我的意思是说、两个电路板连接将用于测试目的、或者我是否需要在同一电路板上设计 LM5022和 LMP8646以进行测试

    3) 3) LM5022是升压控制器、输入为48V、输出为54.6、3A。 当使用 LMP8646作为电流限制、以40V (Bat 伏特)的电压为电池充电时  、LM5022输出电压降至48V 以下、从而以3A 的电流为电池充电。 那么、这是否会用作 CC 源?

    谢谢

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    1.是的。

    2.是,如果连接正确,并且输入电压低于输出电压。 如果您希望在低于输入或高于输入的电压下具有电流限制功能、则需要使用降压/升压转换器。 例如 LM5177。

    3.如果输入为48V 且输出为40V、则不会这样做、因为器件无法通过电感器和二极管从 VIN 到 VOUT 的直接路径。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    因此、我们计划使用 LM5118、因为它是降压/升压器件。如果输入高于或低于输出电压、这是 CC 和 CV 操作的合适器件、如电池充电情况。

    此外、如果我们要将 LM5118与具有3A 电流限制的 LMP8646配合使用、我们应该在 LM5118的 webench 设计中输入 Iout、如 Iout=3A 或缓冲器3.5A。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    我认为、充电电流为3A 时、您就在该器件的边缘、因为您需要使用2个二极管。 这些二极管的功耗可能很高。 这就是我推荐 LM5177等4开关降压/升压转换器的原因(此器件无需 LMP8646)。

    您应该输入3A 输出电流、然后检查最小和最大输入和输出电压。 对于电池充电器、通常无需快速反应、因此您可以使用相对较低的补偿。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    只是想澄清一下、如果我们使用配置为54.6V、3A 电流限制的 LM5118、那么我们不需要使用 LMP8646。

    我们还注意到 LM5118具有电流感应引脚。 那么、它是否会始终保持3A 电流限制并降低输出电压、以便在 CC 模式下为电池充电、然后进入 CV 模式?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    对于 LM5118、您需要使用 LMP8646、因为 LM5118仅限制峰值电流、而不限制平均电流。 对于 LM5177、您可以使用内部平均电流限制环路在没有 LMP8646的情况下工作。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您为我提供的所有信息、

    请您仔细查看 LM5118的原理图、该原理图上连接了 LMP8646、以验证其连接是否正确。 有一些疑问、因为在电阻器和电容器的帮助下、COMP 引脚与 FB 引脚之间存在连接。

    此外、在 LMP8646数据表中、它们还使用10nF 电容器将 FB 引脚连接到 Lout 布线。 在原理图中、我有一个 shard、我没有使用任何电容器、根据我的说法、我们必须绝对使用一个电容器。 我们是否使用10nF 电容器? 因为没有公式可以计算该电容器的值。

    或者我们是否将 FB 引脚连接到 Lout 布线?

    我们希望使用 LM5118进行测试、因为我们已经为其准备了 PCB 板、因此只需将电阻器和电容器更改为54.6V、并实现3A CC 即可为电池充电

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    查询是否有任何更新?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我们在 LM5118数据表的电流限制下发现这一点"为了在长时间过载情况下进一步保护外部开关、内部计数器会检测连续的电流限制周期。 如果计数器检测到256个连续的限流 PWM 周期、则 LM5118进入低功率耗散断续模式。 在断续模式下、输出驱动器被禁用、UVLO 引脚被暂时拉至低电平、软启动电容器放电。 一旦 UVLO 引脚充电回1.23V、稳压器将按照正常的软启动序列重新启动。断续模式关断时间可通过从 UVLO 引脚接地的外部电容器进行编程。 此断续周期将重复、直至输出过载条件消失"

    那么、在我们的应用中、这是用于54.6V、3A 的峰值电流限制吗? 或 LM5118的 CC 级为电池充电、其中电压将在42V 至54.6V 之间变化、但保持3A 电流限制

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    这用于在与降压开关串联的低侧电阻上检测到的峰值电流限制。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    请看一下 LMP8646与 LM5118的连接。 我对反馈和公司关系有一些疑问。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    请停止在多个线程和多个通信通道中提出相同的问题。 我在另一个主题中回答了。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    很抱歉、在几个线程上询问问题。

    我们已经完成了设计、我们有一个问题、因为电池将始终连接到 LM5118的输出、当在软启动期间通过 EN 引脚启用 LM5118时、假设2.5ms 电流不会被调节、它将达到峰值。

    例如-假设我们使用42V 充电、在 webench 设计中使用 LMP8646设置了54.6V 输出 LM5118的3A 限值、并设置了3A 峰值电流限值。 在启动期间、如果电池想消耗6A 电流、6A 电流将流经 LM5118、还是将对其进行稳压?

    因为我们不希望 LM5118在启动期间过载和短路

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    LM5118是一种控制器、电流不会流过器件。  

    此致、  

    Brigitte  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    很抱歉、我的理解有误、 我们想知道的是、电路设计为3A、组件的额定电流为4A 至5A。启动时、如果电池存在较大的浪涌电流、则组件将无法处理该电流并烧毁。LM5118也会控制电流 并且我们应该将软启动时间设置为最大10ms。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    LM5118控制启动期间的电压。 电流控制需要由控制平均电流的外部放大器完成。 LM5118仅限制峰值电流、但不控制平均电流。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    是的、我了解到了这一点、但我们将 LM5118与 LMP8646搭配使用(用于平均电流控制)。LM5118和 LMP8646的组合是否会在启动期间控制电流?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    是的、通过这种组合、即使在启动过程中也能正常工作。

    此致、
    Brigitte