This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:PoE 分级问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23756EVM, TIDA-00465, TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611321/tps23861-poe-classification-issue

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件: TPS23756EVMTIDA-00465TPS23756

大家好!

我在自动模式下仅使用了"TPS23861"的单个端口、并将 iMX6配置为主机处理器。 我使用"TPS23756EVM"作为 PD 来测试我们设计的功能。 我面临的问题是、无论我在 TPS23756EVM 中的"R9"上使用的分级电阻器是什么、它始终在 CLI 上显示0级、并且无论我在 PD 上的"R9"上使用的 CLS 电阻器值如何、始终会发生一个事件分级。 如果我不是错、当使用的 PD 为4级(符合802.3at 标准)时、应进行2事件分类。

如果我连接的负载超过15W、PSE 会将端口电流限制为 ILIM 电流限制、该电流限制从0类更改为3类、PD 上的相应 R9值将发生变化。 但它不会将802.3at 模式电流提供给有效的4类 PD。 我想在自动模式下使用我们的 PSE 控制器、因为 PD 可能符合802.3af 或802.3at 标准。

请告诉我它为什么不能准确检测4类 PD。 请告诉我硬件或软件配置中是否缺少任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjeet、

    是的。 您的理解是正确的。 如果 TPS23861发现分级结果为4级、它将自动发送2级事件分级并设置正确的电流限制阈值。 我认为您在这里的问题是 PSE 为何始终获得0级。 您是否可以确认 R9使用了63.4欧姆电阻? 您是否使用了 TPS23861EVM? 如果没有、您能否向我发送原理图? 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sanjeet、

    我已通知我们的专家、我们将很快为您提供答复。

    谢谢、
    Thomas Amlee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的徐宝华:

    首先、感谢您抽出时间回答我的问题。 我很高兴得到您的快速回复。

    我在 TI 的"TPS23756EVM"上使用了实际安装的电阻器。 它被设计为符合802.3at 标准的 PD。 我还手动检查了电阻器值以确保双精度。 到目前为止、我没有"TPS23861EVM"。  请在 here.e2e.ti.com/.../PSE_5F00_CONTROLLER_5F00_SCHEMATIC.pdf 上查找我的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sanjeet,

    我对原理图有几点意见:

    请将感应电阻器 R927更改为255m Ω。 它会影响电流测量精度。
    2.请移除 R954和 C411、因为它们不是必需的。
    3.请确保将 TPS7A4001DGN 的 UVLO 设置为>18.5V。 TPS23861需要加电序列(www.ti.com/.../slva723.pdf)

    我们在 TI.com 上提供了单端口参考设计。 请搜索 TIDA00465。

    如果您在进行上述更改后仍有问题、请告诉我。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    感谢您的评论。 请查找以下内容的内联响应:

    请将感应电阻器 R927更改为255m Ω。 它会影响电流测量精度。
    :-由于没有单个255m Ω 电阻器,我用两个并联500m Ω、1W、1%电阻器替换了感测电阻器 R927,以使其相当于250m Ω。 在"TIDA-00465"中、它们还使用2个并联电阻器并联510m Ω。

    2.请移除 R954和 C411、因为它们不是必需的。
    :-我移除了上述组件并将 TPS23861的 Gate1引脚直接连接到 MOSFET 的栅极。

    3.请确保将 TPS7A4001DGN 的 UVLO 设置为>18.5V。 TPS23861需要加电序列(www.ti.com/.../slva723.pdf)。
    :-我在原理图中遗漏了这一点,但为了延迟复位释放时间,在 TPS23861的 RESET#引脚上外部安装了一个2.2uF 电容器,这一点已经得到了注意。 我已经在返工后检查了 POR、现在是合适的。

    我已经将我的设计与 TIDA-00465进行了比较、它与之类似。

    在所有上述返工后、我再次检查了功能。 但是、我没有得到任何改进、并且无论 PD 上安装的分级电阻值(63.4欧姆)如何、电路板仍仅在802.3af 下运行。

    我请求您进一步了解此问题、以帮助我了解问题的原因并解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sanjeet、

    我需要更多信息来找出根本原因。
    我想我们的本地支持团队将为您订购一个 TPS23861EVM、以帮助您进行调试。 如果没有、请要求他们这样做。

    您能否向我展示"POE_Rtrn 7"连接到的位置? 在原理图中、我只看到"POE_Rtrn_1"和"POE_Rtrn_2"连接到数据变压器。

    在这两种情况下、您能否捕获端口电压(VDRAT-Vpwr)的一些波形:当没有端口连接且 TPS23756EVM 连接到端口时?

    我看到您也在使用主机控制。 在连接 TPS23756EVM 并发送给我之后、您能否转储 TPS23861的所有寄存器状态? 谢谢。


    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Penny:

    感谢您和 TI 支持团队今天订购 TPS23861EVM。 我希望在一两天内也能这样做。

    您能否向我展示"POE_Rtrn 7"连接到的位置? 在原理图中、我只看到"POE_Rtrn_1"和"POE_Rtrn_2"连接到数据变压器。

    我只向您发送了与 PSE 控制器相关的2页原理图、以避免不必要的信息、便于理解。 实际上、它是一个22页的原理图。 因此、"POE_Rtrn 7"中的数字7仅表示同一信号传输的页码、就像您可以看到 "13、15、17"信号"13、15、17  I2C2_SCL"的数字一样 、因为该 I2C 时钟会传输到连接到不同 IC 和主机处理器的页面。 因此、请不要考虑在信号名称中出现空格/空白后书写的字母。 我希望这将减轻混乱。 如果需要、我可以向您发送完整或更新的 PSE 部分原理图。

    在这两种情况下、您能否捕获端口电压(VDRAT-Vpwr)的一些波形:当没有端口连接且  TPS23756EVM 连接到端口时?

    我将在明天把它发送给您。

    我看到您也在使用主机控制。   在连接  TPS23756EVM 并发送给我之后、您能否转储 TPS23861的所有寄存器状态?

    我将在明天把它发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    我在两种情况下捕获了端口电压(VDRAT-Vpwr)的波形:当没有端口连接且 TPS23756EVM 连接到端口时。 借助这些、我已连接在将 TPS23756 PD 连接到以太网端口时为检测和分类事件捕获的波形。 PD 端的分级电阻值为63.4欧姆。 请查看这些信息并指导我了解我所面临问题的根本原因。 请告诉我更好地理解所需的任何其他信息/波形。

    谢谢!

    same.e2e.ti.com/.../TPS23861_5F00_VDRAIN_5F00_VPWR_5F00_WAVEFORMS.zip 的 PFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjeet、

    漏极电压对我来说不是很好。  测量漏极电压时、您在哪里进行了探测(您可以在原理图上指出)? 我想知道为什么漏极电压波形上同时存在正电压和负电压。  连接 PD 时、漏极电压应如数据表中的图24所示。  断路时、端口检测电压(Vpwr - Vlit)应~19V、因此漏极电压应与此类似。

    最佳齿轮、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的徐竹篙:

    请查找未连接 PD 和连接 PD 时两种情况的 Vpwer-VDRAIN 和 Vgate 波形。 漏极电压在:R155"探测,栅极直接在 MOSFET“Q3”的栅极上捕捉。 断路时、端口检测电压(Vpwr - VDRAIN)接近~19V。 但问题是、现在我们在控制器向 PD 供电之前收到多个类别事件。

    在 EVM 中、我们观察到非常好的1或2事件分类矩形波形。 我已经比较了这两者的原理图、并在我们的设计中进行了建议的小改动(nm "R954"、"c411"、并将"R927"更改为2个值为500m Ω 的并联电阻器)。 行为仍然完全不同。 请查看随附的波形、并建议在我们的设计中导致此错误行为的原因。  e2e.ti.com/.../PSE-Controller-Waveforms.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sanjeet、

    很抱歉耽误你的回答。 此问题是否已解决? 我看到连接了 I2C 总线。 您可以读取寄存器0x0C 并检查分类状态吗?

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    感谢 您不断提供帮助的义务。 由于您的出色指导、此问题已得到解决。 很抱歉、我没有更新您的信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sanjeet、

    感谢您的更新! 很高兴听到它得到解决。 祝你度过美好的一天!

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    您能否解释一下 ICUT 和 ILIM 中断之间的区别。 如何在电路板上测试和验证两者? 请说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjeet、

    tSTART 周期结束后、将对端口应用两级电流限制保护方案。 第一级(即较低的电流)是 ICUT 电流限制。 ICUT 电流限制阈值使用 ICUTnm 配置寄存器进行设置、包括超时 tOVLD、使用计时配置寄存器中的 TICUT 字段进行设置。 当由于超过 ICUT 电流阈值而使 TICUT 计时器超时时时、端口将断电、并且故障事件寄存器中的 ICUTn 位将通过发出中断的选项进行置位。 该端口断电延迟可在中等负载瞬态期间防止杂散断电。

    第二级上电限流保护是 ILIM 电流限制。 ILIM 电流限制是一个硬性限制。 也就是说、当达到 ILIM 电流阈值时、会施加包括电压折返在内的硬件保护。 在极端过载或短路的情况下会调用这种第二级保护。 可通过 PoE Plus 寄存器中的 POEPn 位设置 ILIM 电流限制值。 此外、当达到 ILIM 值时、ILIM 定时器被启动。 当 ILIM 定时器超时、端口被断电、并且启动/ILIM 事件寄存器中的 ILIMn 位被置位、并且可选择发出中断。

    PoEPn 位应根据主机的 ICUT 值进行设置、以确保 ICUT 和 ILIM 之间的关系(请参阅数据表中的表15)。 此外、如果 ILIM 和 ICUT 设置为相同的值、则 TPS23861中的 ILIM 和 ICUT 之间存在竞态条件、取决于固件和胜出者。

    如果您想了解有关 TPS23861的更多信息,我们提供了 TPS23861的常见问题解答页面。 e2e.ti.com/.../3489.tps23861-faqs。谢谢。

    此致、

    一分钱