This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:放电期间的满充电容量(FCC)更新

Guru**** 2556890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613222/bq20z95-full-charge-capacity-fcc-update-during-discharge

器件型号:BQ20Z95

尊敬的 TI:

我在充满电的2个 LiCoO2电池组上运行了5.0A 的完全放电、但二者都给出了不同的结果、尤其是容量估算、即 FCC 和 Rem Cap。

两个样本在充满电后已休息超过3小时。

下面是结果曲线:

  1. 采样 SN11

    原始数据: e2e.ti.com/.../BPK340_5F00_Dch-5A_5F00_SN11_5F00_1.log

  2. 采样 SN13

原始数据: e2e.ti.com/.../BPK340_5F00_Dch-5A_5F00_SN13_5F00_1.log

比较上面的2个图、我观察到在 SN11的图中、FCC 更新了、而在 SN13的图中、FCC 是静态的(未进行更新)。

为什么两个样本的容量估算存在不同的行为/结果、即使放电电流速率相同也是如此?

电池详细信息如下:

  • 4S6P
  • 设计容量:14.4Ah

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个单元的数据闪存配置是否完全相同?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DataFlash 将随时间推移和使用而更新。 在测试之前、两个电池组的使用情况是否相同? 请在测试之前和测试之后导出.gg 文件并进行比较。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个电池组的使用情况都有95%的相似性。  

    理论上、FCC 会在工作时间(充电/放电)或休息时间(或两者都更新)期间进行更新吗?