This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS736:TPS73601输出问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS736, TPS7A83A, TPS7A90, TPS730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613048/tps736-tps73601-output-problem

器件型号:TPS736
主题中讨论的其他器件: TPS730

您好、Sirs、

您是否可以帮助检查此问题?
 
我们使用 TPS73601 提供 CMOS 传感器 Vdd 2.8V。 正常情况下、CMOS 传感器2.8Vdd 将由 LDO tps73601完全供电。
但是、当系统关闭(LDO tps73601也关断)且 CMOS 传感器 接收到高亮度光(例如:日光)时、会出现特殊情况。 CMOS Vdd 引脚上出现了-500mV。 这将导致 TPS73601无法打开。
 
我们尝试将 LDO 更改为其他解决方案,例如:TPS73028。 没有问题。 下面是原理图、我们想知道 TPS736出现此问题但 TPS730xx 正常的原因吗?
非常感谢!
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    当输出端为-0.5V 时、器件可能会损坏、因为这超出了绝对最大电压、尽管看起来不太可能。  我有一些问题可以帮助我们确定发生了什么。

    • 发生这种情况后、器件是否会运行?
    • 当输出电压仍小于0V 时、系统是否尝试启动 LDO?
      • 某些器件不会从预偏置电压开始。
    • 向 Vout 引脚施加-0.5V 电压时、Vin 上的电压是多少?

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kyle、

    •发生这种情况后、器件是否会运行? <=您指的是什么设备? TPS73601 如果我们尝试通过减少 CMOS 传感器的光来将-500mV 降低至大约-100mV。 TPS73601将起作用。
    •当输出电压仍小于0V 时、系统是否尝试启动 LDO? <= EN 引脚连接到 VCC
    •某些器件不会从预偏置电压开始。<= TPS73601无法输出预偏置电压,TPS730xx 是否正常?

    •向 Vout 引脚施加-0.5V 电压时、Vin 上的电压是多少?<=3.3V 输入电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、

    参阅我的蓝色回答

    •发生这种情况后、器件是否会运行? <=您指的是什么设备? TPS73601 如果我们尝试通过减少 CMOS 传感器的光来将-500mV 降低至大约-100mV。 TPS73601将起作用。 这回答了我的问题、我想确定器件是否已损坏、甚至在正常工作条件下也不再工作。  
    •当输出电压仍小于0V 时、系统是否尝试启动 LDO? <= EN 引脚连接至 VCC Ah 是的、我应该已经注意到、在原理图中、抱歉。 因此、它将启动至负预偏置电压。  
    •某些器件不会从预偏置电压开始。<= TPS73601无法输出预偏置电压,TPS730xx 是否正常? 请务必注意、-0.5V 超出此器件的绝对最大值、但这是不可接受的、 每个 LDO 系列都将以不同的方式处理负预偏置、因此我将 TPS73601 EVM 放在工作台上、并进行了一些测试来确定器件的限制。  TPS73601可以开始进入负预偏置、但存在一些限制、例如它被拉至负电压的程度以及 CMOS 传感器强制进入输出节点的电流量。 我发现、如果电压大于-0.2V 且传感器提供大于500mA 的电流、则 TPS73601将无法克服这种负预偏置。 如果电压介于0V 和-0.2V 之间、则只要传感器提供的电流不超过800mA 的最大限值、TPS73601就可以启动。  


    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    您是否会让我了解有关 Vout 预偏置规格的更多信息? 我们在哪里可以看到此规格?

    您是否提供的 LDO 解决方案可满足 低于-0.3V 的 Vo 预偏置要求?

    非常感谢~  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我不知道我们的任何正电压稳压器的绝对最大值低于-0.3V。  我相信具有最佳预偏置(负)性能的器  件是 TPS7A83A、但它是2A 器件、您正在使用400mA 器件。 您还可以尝试  使用500mA 器件 TPS7A90。 必须注意的是、超过绝对最大电压可能会损坏器件、因此最好在应用中解决此问题、以最大程度地减小施加到输出引脚的负电压。  

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

     

    由于我们发现负预偏置电压甚至为-0.2V、因此 TPS73601也无法输出。

     

    我们比较了两个 LDO 之间的差异、它是 MOS 类型负预偏置电压的关键还是不是?

      

    如果是,请帮助解释有关机制。

     

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    由于我们发现负预偏置电压甚至为-0.2V、因此 TPS73601也无法输出。

    我们比较了两个 LDO 之间的差异、它是 MOS 类型负预偏置电压的关键还是不是?

    如果是,请帮助解释有关机制。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    它不太可能与导通器件使用的 FET 类型相关。

    这两个 LDO 都具有折返电流限制、可在输出电压下拉至较低电平时降低允许的电流。 如果拉至低于接地值过低、某些具有折返电流限制的器件会将电流限制设置为0mA、从而阻止器件在启动期间提供任何电流。 TPS736系列和 TPS730系列之间的差异是实现折返电流限制的方式。

    -Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我们能否知道 TPS736和 TPS730系列在针对这个问题的芯片设计方面的区别?

    由于我们将设计更改为 TPS730系列、因此我们需要 确保器件能够正常用于我们的产品。

    谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    如前所述、这两个器件都具有折返电流限制、可在输出电压降低时减小电流。 某些电路块的实现方式可以在不同器件系列之间进行更改、以实现特定应用的特定设计目标。 因此、两个器件系列(TPS736和 TPS730)的折返电流电路的实现方式不同。 遗憾的是、由于知识产权问题、我们无法讨论各种电路的具体实施方式。 我知道这是一个不能满足的答案、但我们无法提供这些细节。

    -Kyle