This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:低电流应用(≤40mA)

Guru**** 2638685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611819/tps65132-low-current-applications-40-ma

器件型号:TPS65132

大家好、

我的客户使用 TPS65132B 设计了他的系统、并采用了40mA 模式、如数据表中的图19所示。
然而 、实际 VNEG 最大负载电流在系统中显示超过40mA、它显示大约45mA 的平均电流和50mA 的峰值电流(~10us 持续时间)。
我想问以下几个问题。

1)
 如果在40mA 模式下 VNEG 负载需要大于40mA、会发生什么情况?
我相信 TPS65132B 具有电流限制功能 、即使 VNEG 负载需要大于40mA 的电流、也可将 VNEG 输出电流限制在40mA (最小值)。
我的理解是否正确?

2)
在 这种情况下、他是否应该将原理图从40mA 模式更改为80mA 模式?
他不想在 可能的情况下更改他的原理图。
他是否应该尝试为 VNEG 添加输出电容器?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    该器件可在智能手机模式下处理高达45mA 的电流、但仅在室温下。 如果系统和器件加热、输出电流能力也会降低、最大值为40mA
    由于这一点非常有限、您的客户可以在所有工作条件下使用40mA 原理图以80mA 模式测试他的应用、如果他没有发现任何问题、这是可以的。
    输出电压是多少?

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilona-San、

    感谢您的友好支持。
    他设定了 VNEG=-5.4V、  但到目前为止在 Ta=25deg 下没有确认任何问题。
    我将建议80mA 模式和40mA 原理图、并让我的客户在包括环境温度在内的所有工作条件下进行评估。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilona-San、

    我可以提出以下两个问题吗?

    1)
    ------------------------
    该器件可在智能手机模式下处理高达45mA 的电流、但仅在室温下。 如果系统和器件加热、输出电流能力也会降低、最大值为40mA
    ------------------------
    以下哪一项是在智能手机模式下实现负输出电流能力(INEG)的严苛条件高温(Ta=85C)或低温(Ta=-40C)?

    2)
    图46显示了智能手机模式下高达40mA 的 VNEG 负载调节。
    是否 有显示超过40mA (高达45mA 或 50mA)的数据。 ETC)  处于 智能手机模式?


    如果您还在 Ta-40~85C 下获得数据、这将是很好的选择。  
    我的客户希望查看数据 仅 供参考。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    让我检查一下这个、然后我将回答一个问题。

    此致。
    Ilona