This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:冷启动完成后输入电压过低

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/611392/bq25504-low-input-voltage-after-cold-start-completed

器件型号:BQ25504

您好、支持团队、

我正在使用 BQ25504 EVM 评估板测试 BQ25504芯片。 太阳能电池连接到输入端、低照明时的开路电压约为360mV、高照明时的开路电压约为500mV。 输出端未连接任何元件、板载100 uF 电容器用作电池。 反馈电阻器已将输出电压设置为4.85V。

测试的目的是确定系统仍可正常工作的最低可能照明水平、即能够在空载的情况下将 VBAT 100 uF 电容器充电至预设的4.85V 电平。

观察到三种情况:

1.在极低的照明水平下,输出电压停止在4.2V 左右。这是可以理解的;显然,照明不够。 好的。

2.在较高的照明水平下、输出电压达到预设的4.85V 电平、输入电压稳定在约400mV、即开路电压的80%、这是应该的。 好的。

三、令我感到困惑的是,第三个在照明水平上发生的情况,在上述情况之间。 在这种情况下、输出电压确实达到了4.85V 的预设电平、 但输入电压稳定在极低的电平(60 - 180mV)、就像 CREF 电容器没有足够的时间为输入电压的80%充电(即、在该照明电平下充电至大约300mV)一样。 在我断开太阳能电池一秒钟并将其连接回来之后、情况就像预期的一样:输出电压保持在相同的4.85V 电平、但输入电压增加到大约300mV。 芯片内部电路在退出冷启动模式后、在某种状态下被锁存、这一点我并不完全理解。

我研究了数据表、发现 CREF 采样时间在稳态时约为250ms、采样周期为16s。另一方面、据说在退出冷启动模式时、充电器仅禁用32ms。 由于 CREF (10nF)通过~10M 电阻器网络充电、因此采样时间常数为~100ms。

因此,我的问题是:

1.为什么稳态和退出冷启动模式时的采样时间如此不同?
2.在输出稳定至正确的电压后、您认为输入电压非常低的原因可能是什么?

此致、
Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    稳态和退出冷启动时的采样时间也不一样。 如下图第10页中的第三句所示、MPPT 电路每16秒获取一个新电压、并在256ms 内禁用充电器。 关于第二个问题、您能否发布太阳能电池输出以及 CREF 电压和 VSTOR 的示波器截图。 如果您能够很好地了解太阳能电池板的开路电压、从而了解器件何时从冷启动状态中退出、我将不胜感激。

    -Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    如果采样时间始终相同、则这意味着:

    一旦 VSTOR 电压达到 VSTOR_CHGEN 阈值、即 IC

    首先在 VRDIV 上执行初始化脉冲以重置反馈电压、

    2.然后禁用充电器32ms (典型值)、以使 VIN_DC 电压上升到收集装置的开路电压、该电压将用作输入电压调节基准电压、直到下一个 MPPT 采样周期和

    最后、在初始化脉冲大约64ms 后、使用 VRDIV 执行其第一次反馈采样。

    我将尝试获取您要求的波形、并在稍后发布它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    我又进行了几次测试、现在我似乎已经或多或少地了解了正在发生的情况。 但我仍有几个问题:

    1.我使用染料合成太阳能电池(DSSC)作为能量收集元件。 它具有非常大的内部电容(在黑暗中约为3000微法拉)和非常大的内部时间常数、因此在负载被移除后、太阳能电池需要几秒钟来恢复其开路电压。 因此、CREF 电容器上的电压无法达到其80% VOC 的"真正"电平。 因此、我的第一个问题是:

    BQ25504芯片能否与内部电容为数百或数千微法拉的染料合成太阳能电池配合使用? 如果是、在哪里可以找到设计流程? 如果没有、您建议的解决方案是什么?

    2.无论所用太阳能电池的开路电压如何、冷启动机制都会将输入电压钳制在350mV 左右。 另一方面、太阳能电池的 MPPT 为 VOC 的80%。 这意味着、对于单个太阳能电池而言、冷启动比串联的两个或多个电池更有效。 因此、当一个太阳能电池被几个串联的电池所取代时、冷启动时间大大增加(为了进行正确的比较、总体面积相等)。 现在、从数据表中可以清楚地看出、当输入电压较大时稳态效率更高、尤其是当可用电流较小时(请参阅第7页的图4、5和6;查看与 VSTOR = 5.5V 对应的绿线)。 这种情况表明系统配置需要在冷启动期间并联两个或多个电芯、并在冷启动完成后(使用一组开关)重新排列为串行连接。 因此,我的第二个问题是:

    根据数据表、该电压可能高达3000mV、因此在冷启动期间能量收集装置仅以 VOC 的12%运行!  为什么输入电压始终钳制在350mV 左右、而不管手头的太阳能电池的开路电压如何? 在从冷启动转换到稳态运行时、您对从并行连接到串行连接重新排列多节电池有何看法?

    3.我仍然有兴趣正确理解第13页的这段话:

    一旦 VSTOR 电压达到 VSTOR_CHGEN 阈值、即 IC

    首先在 VRDIV 上执行初始化脉冲以重置反馈电压、
    2.然后禁用充电器32ms (典型值)、以使 VIN_DC 电压上升到收集装置的开路电压、该电压将用作输入电压调节基准电压、直到下一个 MPPT 采样周期和
    最后、在初始化脉冲大约64ms 后、使用 VRDIV 执行其第一次反馈采样。

    为什么在冷启动后仅禁用充电器32ms、而在稳态模式下不禁用充电器256ms?

    提前感谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    1) 1) BQ25504可与染料合成太阳能电池配合使用。 关于大电容、这在很大程度上取决于太阳能电池板提供的电流。 电流越高、电压的变化率就越快、如果 CREF 达到80% VOC、这将产生影响。

    2) 2)输入电压仅在冷启动期间钳位到 VIN (CS)、此时 VSTOR < VSTL_CHGEN。 VSTOR_CHGEN 通常约为1.77V。 这样做是为了尽快为 VSTOR 充电。 在电池之间并联切换取决于切换的方式以及切换时间以及连接到 VSTOR 的负载、因为冷启动的主要目标是为高于 VSTR_CHGEN 的 VSTOR 充电。

    3) 3)仅在32ms 内禁用充电器。 256ms 数是指断开输入以对开路电压进行采样。
    -Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    感谢你的答复。 请提供进一步说明。  请参阅此文档: SLUSAH0C–2011年10月–2015年6月修订版。

    BQ25504 EVM 板上 、CIN 的电容为4.7微法拉。 该电容是否有上限? 它可以是100 μ F 吗? 1000 μ F? 或者更多?

    2.我测试了连接在一起的两个太阳能电池。 首先、这些电池并联、VOC = 430mV。  VIN (CS)为340mV。 VSTOR 充电时间为40秒。 然后、以串行方式连接了相同的太阳能电池、使 VOC = 880mV。 VIN (CS)再次为340mV、这是它应该的值。 但 VSTOR 充电时间大约为2分钟! 两种情况下的照明是相同的、因此两节电池的功率是相同的。 充电时间的增加是可以理解的。 在第一种情况下、340mV 为 VOC 的79%、即太阳能电池恰好在最佳点工作。 但在第二种情况下、相同的340mV 电压仅为 VOC 的39%、极大地降低了从太阳能电池中提取的功率。 这种情况始终是这样的:VOC 越高、VIN(CS/VOC 的比率越小、从收集元件中提取的功率越低。 因此、我仍在徘徊:

    为什么在冷启动期间输入电压始终被钳制在相同的电平、而不考虑 VOC? 为什么芯片是这样设计的?

    参阅第10页的第8.3.1节:

    MPPT 电路通过定期禁用充电器256ms (典型值)并采样收集器开路电压(VOC)的一小部分来每16s (典型值)获取一个新的基准电压。

    现在、请参阅第13页的第8.4.1节:

    然后禁用充电器32ms (典型值)、以使 VIN_DC 电压上升到收集装置的开路电压、该电压将用作输入电压调节基准电压、直到下一个 MPPT 采样周期

    在这两种情况下、仅提到禁用充电器。 数据表中没有提到过"断开输入"这种情况。

    因此、我仍然不理解:为什么在冷启动后仅禁用32ms、而在稳态模式下不禁用256ms?

     

    4.(非常重要!) 数据表显示、在冷启动后、IC 对 Vin 进行采样、然后使用 VREF_SAMP 打开和关闭升压充电器、同时将 VSTOR 进一步充电至预设的 VBAT_OV 电平。 我的理解是、当 VSTOR 电压从 VSTOR_GEN 增加到 VBAT_OV 时、IC 不再对 Vin 采样。 只有在将电池充电至预设电压后、IC 才会缩短稳定状态16秒 MPPT 采样周期。 对吧?

     

    提前感谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    1) 1) CIN 没有上限。 然而、CIN 越大、从冷启动中退出所需的时间就越长。

    2) 2)输入电压在冷启动期间始终钳位到330mV、因为内部电荷泵在此电压下的工作效果最佳。

    3) 3)您询问的第8.4.1节仅指冷启动操作。 在初始化期间、充电器被禁用32ms、以使收集装置打开电路电压。 第8.3.1节中的256ms 是指冷启动操作结束且充电已开始的时间。 充电器每16秒禁用256ms。  

    4) 4)当 IC 退出冷启动时、IC 启动16秒 MPPT 采样周期、如下所述

    -Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    非常感谢。 但我仍然不理解:

    3) 3)您询问的第8.4.1节仅指冷启动操作。 在初始化期间、充电器被禁用32ms、以使收集装置打开电路电压。 第8.3.1节中的256ms 是指冷启动操作结束且充电已开始的时间。 充电器每16秒禁用256ms。   

    我明白了。 我的问题是、在退出冷启动和稳定状态期间、采样时间为何如此不同。

    4) 4)当 IC 退出冷启动时、IC 启动16秒 MPPT 采样周期、如下所述

    该片段仅告知 VREF_SAMP 电压(很可能在32ms 初始采样中获得)用于控制升压器。

    当 VSTOR 从 VSTOR_CHGEN 上升到 VBAT_OV 时、它不会告知 VREF_SAMP 每16秒刷新一次、

    即、 和稳态之间的时间差。  请解释 VSTOR_CHGEN 和 VBAT_OV 之间真正重要的是什么。

     

    此致、

    Michael

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有人吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、
    我已就此问题向设计团队提出咨询、我将在得到解答后更新。 很抱歉耽误你的时间。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、
    3) 3)"我理解这一点。 我的问题是、在退出冷启动和稳定状态期间、采样时间为何如此不同。"
    IC 禁用32ms、以防止 IC 回到冷启动状态。 当常规充电操作开始时、IC 每16秒禁用256ms、以使收集器获得开路电压。

    4) 4)当 VSTOR > VSTL_CHGEN 时、主升压充电器被启用。 如第8.4.2节所述、基准电压由 MPPT 控制方案设定、如特性部分所述。 数据表特性部分中的 MPPT 部分指出、充电器每16s 被禁用256ms、并存储 VREF_SAMP 引脚上的电压。 当 VSTOR 递增至 VBAT_OV 时、IC 仍会对 Vin 进行采样。

    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    感谢你的答复。

    3)嗯、可能还需要冷启动后的32ms 周期来防止 IC 回到冷启动状态。 好的。

    但数据表明确指出:"然后禁用充电器32ms (典型值)、以使 VIN_DC 电压上升到收集装置的开路电压"

    这意味着、在32ms 冷启动后、输入电压应足以上升至开路电压。 但是、在正常运行期间、这个周期被增加至256ms。 在这两种情况下、充电器都由于相同的原因而被禁用-以使输入电压上升至其开路值。

    那么、问题是:为什么充电器被禁用的这几个周期是如此不同、而禁用充电器的原因完全相同?  

    4) 4)确定。 但是、当充电器首次完全禁用256ms 时? 我的理解是-在到达 VBAT_OV 后。 是这样吗? 那么、(单个?)之间会发生什么情况? 32毫秒的禁用周期和充电器的前256毫秒的禁用周期?

    提前感谢、

    Michael