This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B63-Q1:WD 窗口容差、WD 信号和 EN 引脚电流问题

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B63-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613839/tps7b63-q1-question-for-wd-window-tolerance-wd-signal-and-en-pin-current

器件型号:TPS7B63-Q1

你好

 

我对 TBS7B63-Q1有一些疑问。 我想将其用作标准看门狗模式。

 

1)

t (WD_TOL)定义为+-10%。 该值是否包括 R (ROSC)、+-1%的容差?

 

2)

要清除看门狗计数器(开始下一个 OW),WD 的上升沿是分离的,不是吗?

如果 WD 信号在 WD 初始化后固定为高电平、则不会清除 dhwatdog 计数器并且发生 FLT。 对吧?

 

3)

当 WD 信号为高电平且该信号由于噪声而在很短的时间内变为低电平时、该低电平信号可被检测为低侧信号?

例如、如果100usec 高 à 1nsec 低(噪声)à 高、则该1nsec 低 à 高电平可被检测为正确的边沿?

 

4)
您能告诉我 EN 引脚输入电流的最大值吗?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我将按照您询问的顺序回答您的问题。

    1) T (wd_tol)不包括外部电阻 R (ROSC)的容差。

    2) 2)正确。  要清除看门狗计数器、必须检测到。  确保看门狗计数器复位的最小脉冲宽度为100us。

    3) 3)确保看门狗计数器复位的最小脉冲宽度为100us。  1ns 噪声尖峰对于内部电路来说太快、无法将其检测为脉冲。

    4) IEN 最大值为3uA

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

     

    很抱歉我的延迟回答。

    感谢您的回答。

     

    1)

    如果 T (WD_TOL)为+-10%且没有 R (OSC)容差、我认为 t (WD)应该为+-11%、因为 t (WD)包括 R (ROSC) 1%容差。

    但 t (WD)为+-10%。 我认为有问题。 你怎么看?

     

    2)

    谢谢。 我知道。

     

    3)

    我知道复位看门狗计数器需要100个使用高电平有效脉冲。

    让我再问一次。

    您能看到下图吗? 我的问题是 高脉冲期间意外低脉冲的影响。

    情况2是我的预期、因为该低脉冲只是噪声。

    但我认为有一种可能性、那就是检测到这个意外的低电平脉冲并且下一个打开的窗口会像情况一样启动  1。
    我认为它会减少这个意外的低脉冲周期(此图中为 A)。

     

    我的问题是 、在  这种情况下、我们是否有任何数据可以忽略短脉冲多长时间?

     

     

    4)

    谢谢。 我知道。

     

    此致、

    OBA

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba-San、

    我对迟迟不作出答复表示歉意。

    1) 1) TPS7B63-Q1使用0.1%电阻器进行 R (osc)测试、t (wd)的数据表测试条件不正确。 您在理解系统时应使用的线是 t (wd_tol)、这表明20k 至100k 电阻器的+/-10%不包括 R (ROSC)的容差。

    3) 3)您的应用将遇到忽略噪声的情况2。 本质上、您有一个比较器、它将根据过驱响应信号。 短信号脉冲(噪声)需要具有大得多的过驱、以便比较器识别和响应变化。 噪声脉冲太短、比较器无法响应。

    www.ti.com/.../sbva047.pdf

    非常尊重、
    Ryan