This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:电池充电器配置文件

Guru**** 2893030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613261/bq25606-battery-charger-profile

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ25600

您好!

我可以知道什么是 BQ25606电池充电器配置文件吗?

谢谢。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    bq25606使用恒定电流/恒定电压(CC/CV)充电周期。

    当 VBAT < VSHORT 时、电池将由短路电流 ISHORT 充电、该电流通常为90mA。 这将测试电池内部是否存在短路。  

    当 VSHORT < VBAT < VBATUVLOW 时、电池将使用预充电电流 IPRECHG 充电、这大约是 ICHG 的5%。

    当 VBATUVLOW < VBAT < VBATREG 时、电池将通过 ICHG 充电、ICHG 由 ICHG 引脚上的电阻器设置。

    当 VBAT 达到 VBATREG 时、电池以恒定电压 VBATREG 充电、充电电流会降低、直到它下降到低于终止电流 ITERM、即 ICHG 的5%。 当充电电流低于终止电流时、充电将终止。

    虽然 它不在 BQ25606 数据表中、但可以在 第23页的 BQ25600数据表中找到充电曲线图。 请 参阅此处

    我希望这对您有所帮助!

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢你的帮助。

    我已经检查了 BQ25600电池充电器配置文件、但我有一个问题、如下所示。

    在 BQ25600电池配置文件中、稳压电压为3.5V 至4.4V、与 BQ25606是否相同?

    或者 BQ25606的调节电压为4.1V~4.4V、基于 Rvset 定义如下、对吧?

    现在、我们使用2000mAh 锂离子电池、并且需要在2小时内完成充电器。

    如果使用 BQ25606 EVM、我们如何解决该问题?

    请 提供您的建议供我们参考。

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢你的帮助。

    我已经检查 了 BQ25600 电池充电器配置文件、但我有一个问题、如下所示。

    BQ25600 电池配置文件中、稳压电压为3.5V 至4.4V、与 BQ25606是否相同

    或者 BQ25606的调节电压 为4.1V~4.4V、基于 Rvset 定义如下、对吧?

    现在、我们使用2000mAh 锂离子电池、并且需要在2小时内完成充电器。

    如果使用 BQ25606 EVM、我们如何解决该问题?

    请 提供您的建议供我们参考。

    谢谢。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Bill
    我在数据表中遇到了充电器配置文件问题。 我想知道、当 Vbat 达到 Vbatreg 时、充电电流为什么会下降?
    我有一个想法、即内部降压电路会使 VSYS 下降、从而使 Q4 MOSFET 的 VDS 下降。
    您是否同意我的意见?
    我想知道您的解释。

    感谢您的回复。

    薛浩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

     BQ25600的稳压电压 范围为3.856V - 4.624V。  

     BQ25606的稳压电压 与数据表中的表格相同、其中 VBATREG 可设置为4.208V、4.352V 和4.4V。 您的电池需要什么稳压电压?

    借助 BQ25606 和2A 充电电流(假设您以1C 充电)、电池可在2小时内完成充电。 充电时间取决于您的电池以及电池和芯片上 BAT 引脚之间的阻抗。

    我希望这对您有所帮助!  

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    薛浩您好!

    当充电器以恒定电压(CV)充电时、充电电流由电池电压、电池阻抗和线路阻抗决定。 当充电器以 CV 模式充电时、电池电压会增加、电池阻抗会降低。 由于电池电压增大、BAT 引脚和电池之间的电压减小、充电电流减小。  

    我希望这对您有所帮助!

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    感谢您的回复! 您的回答非常好!

    薛浩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    感谢您的支持、请问您的电子邮件是否需要您的帮助才能先查看 BQ25606原理图?
    谢谢。

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    您可以继续将原理图发送至 joelh@ti.com、我可以为您查看原理图。

    此致、

    Joel H