主题中讨论的其他器件:TPS65131、 TPS5430
大家好、
我正在尝试使用 Webench
当 我将输出设置为+/-9.5v 时、如何使用此器件 TPS65131RGETG4仿真设计、以检查不同元件之间的电压
或者、如果有其他更好的方法可以使用周围的原理图组件来仿真该部件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在尝试使用 Webench
当 我将输出设置为+/-9.5v 时、如何使用此器件 TPS65131RGETG4仿真设计、以检查不同元件之间的电压
或者、如果有其他更好的方法可以使用周围的原理图组件来仿真该部件。
您好 Siddharth、
有关二极管选择的更多详细信息、请参见第15页的数据表。 以下是其副本:
8.2.2.4整流二极管选择
两个转换器(升压和反相转换器)都需要整流二极管 D1和 D2。 作为建议、对进行了介绍
使用肖特基二极管降低损耗。 所需的正向电流额定值等于最大输出电流。
考虑到在选择时、VPOS 和 VNEG 的最大电流 IPOSmax 和 INEGmax 可能不同
二极管。
此致、
Brigitte
您好 Siddarth、
请查看以下两个应用手册、其中介绍了两个级的计算方法、包括二极管的损耗:
谢谢你。
此致。
Ilona