This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131-Q1:如何使用此器件 TPS65131RGETG4仿真设计、以检查不同元件之间的电压

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609090/tps65131-q1-how-can-i-simulate-the-design-with-this-part-tps65131rgetg4-to-check-for-voltages-across-the-different-components

器件型号:TPS65131-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65131TPS5430

大家好、

我正在尝试使用 Webench

当 我将输出设置为+/-9.5v 时、如何使用此器件 TPS65131RGETG4仿真设计、以检查不同元件之间的电压  

或者、如果有其他更好的方法可以使用周围的原理图组件来仿真该部件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    请尝试向我解释您想要仿真的内容? 您是否查看过不同的图表? 请转至 Webench 页面顶部的图表、然后单击查看其他图表以获取所有可能的图表。
    或者使用顶部的 Op Vals 查看不同的运行值。 如果单击"类别"中的"全部"、则可以看到值。 如果您更改 VIN 或 Iout、Webench 会相应地更新这些值。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、我想通过更改转换器周围的无源组件以及 VPOS 和 FB 引脚之间连接的电阻分压器来模拟转换器。 目的是检查不同组件上的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    这目前是不可能的。 通常、您可以更改 BOM 中的组件。 但在 Webench 中、该器件无法实现这一点。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于在 webench 中采用 TPS65131RGETG4的设计,如何通过无源组件检查 RMS 功率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddarth、

    在"OpVals"下、您可以查看功率组件(IC、二极管、电感器、输入/输出电容器)的功率耗散。 但是、WebBench 不包括无源组件的计算。 我想问您为什么需要这种技术吗?

    谢谢你。

    此致。

    Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我需要知道这一点、以便检查组件的功率是否在限制范围内


    还可以详细说明一下您的意思、"不包括无源组件的计算?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddarth、

    Webench 中显示的该器件值基于测量值而不是基于计算值。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,当您说“这个元素”时,您能澄清您在上的指示是什么? &通过测量、您是否意味着器件的数据表值/曲线?
    我还了解到 Webench 使用后端的公式计算工作值,特别是在这种情况下,禁用了仿真。
    我能否深入了解一下如何进行计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、是否有人可以告知在 OUTN 和 V+处选择肖特基二极管的标准、以及您是否有类似的暂定列表?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    有关二极管选择的更多详细信息、请参见第15页的数据表。 以下是其副本:

    8.2.2.4整流二极管选择

    两个转换器(升压和反相转换器)都需要整流二极管 D1和 D2。 作为建议、对进行了介绍

    使用肖特基二极管降低损耗。 所需的正向电流额定值等于最大输出电流。

    考虑到在选择时、VPOS 和 VNEG 的最大电流 IPOSmax 和 INEGmax 可能不同

    二极管。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对我之前的两篇帖子的任何早期回复都将大有帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复:“所需的正向电流额定值等于最大输出电流。”,当您提到正向电流额定值时,您是指峰值重复正向电流额定值还是平均正向电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,根据正向电流额定值,您是指重复峰值 额定值还是平均正向电流最大额定值?

    此部件还可以用于降压配置,如将电压从5V 降至4.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    二极管的峰值重复电流需要高于峰值电感器电流、平均正向电流需要等于或大于转换器的输出电流。

    TPS65131中的升压转换器无法调节至低于输入电压的电压。 降压/升压转换器能够调节到小于反相输入电压的电压。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,您是否意味着无法从5V 输入生成4.5V 至 TPS65131RGETG4的电压??

    但它可以从第二个通道上的5V 输入生成-4.5V 电压吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    正确、不可能从+5V 生成+4.5V、但可以使用 TPS65131从+5V 生成-4.5V。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否还有人可以告诉我通过二极管的电流波形及其 RMS /平均电流值?

    此外、我能否详细介绍反相转换器为何不需要 PMOS 外部开关  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    有关电流波形、请查看功率级设计器。 使用此计算工具、您可以查看许多不同拓扑的波形: www.ti.com/.../powerstage-designer

    对于非同步升压转换器、有一条从 VIN 到 VOUT 的直接路径、通过电感器和二极管。 如果施加输入电压并禁用转换器、则由于此直接路径、您仍将在输出端具有输入电压。 要中断此路径、需要一个开关。

    对于非同步降压/升压转换器、没有这样的路径、因此无需额外的开关。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,但我认为本部分 TPS65131无法在电源架构中进行仿真,因此不会出现波形。 您能不能告诉我正负通道的二极管功率耗散公式是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们能否使用以下公式估算将5V 转换为-4.5V 时反相降压/升压通道的二极管功率耗散?

    Pdiode =((Iout)/(1-D))* Vf

    其中 Vf 是 Iout 处的二极管正向压降、D 是占空比  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddarth、

    请查看以下两个应用手册、其中介绍了两个级的计算方法、包括二极管的损耗:

    谢谢你。

    此致。

    Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ilona、但我无法在反相降压/升压应用手册中找到有关共模二极管功率耗散的公式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在文档中只找到了二极管功率的这个公式,但我认为它应该在某种程度上与占空比有关,因为我了解 WEBENCH 使用的公式,功率耗散:PD = IOM×VF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharath、

    您提到的公式是二极管的中值电流乘以正向电压、因此您不需要考虑占空比。 二极管电流中值是输出电流中值。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我是否可以建议使用一个提供-4.5V 输出和5V 输入的器件来驱动大约1.25AMP 的负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddarth、

    对于单轨负输出、我建议使用 TPS5430器件。 请参阅此 应用手册。

    谢谢你。

    此致。

    Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、但使用此器件的目的是从同一器件生成正负电源。 由于此器件可配置为反相模式、因此应考虑使用上一张草图中所述的器件。 我需要生成+/-4.5V、正通道上的负载能力为2A、负通道上的负载能力为1A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharath、

    TPS65131无法实现这种高负载电流。 开关电流限制极有可能过低。 请使用给定的应用手册和您拥有的最小输入电压计算开关电流限制。

    此致、
    Brigitte