This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/BQ24735EVM-710:GUI 安装错误

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ24735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610264/starterware-bq24735evm-710-gui-install-error

器件型号:BQ24735EVM-710
主题中讨论的其他器件:EV2400BQ24735

工具/软件:Starterware

您好!

我无法安装 GUI。 (Win7和 win10)
我的程序如下:
1)安装 Visual Basic 6运行时->确定
2) 2)我从 sluc258a.zip 中提取了所有文件、并将 setup.exe 导出。
3)错误消息(1)
    安装 setup.exe -错误映像
   VB6STKIT.DLL 无法执行或包含错误
4)错误消息(2)
   无法启动主设置程序! (CreateProcess()返回错误代码0x000000C1H)
5)错误消息(3)
   安装程序现在将启动应用程序远程实用程序以删除临时安装文件。
5)错误消息(4)
   尝试运行应用程序删除程序以删除临时安装文件时出错。

请告诉我问题是什么。

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是 EV2300还是 EV2400? 请检查以下先前的帖子。 https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/520414

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王三

    我尚未连接 EV2300或 EV2400、 我同时连接了两者。
    安装 GUI 之前是否需要安装驱动程序?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在安装驱动程序之前连接 EV2400。  应在运行 GUI 之前安装驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装"EV2400_Support_Components_20110524.exe"
    连接 EV2300
    提取 sluc258a.zip (bq24735 GUI)
    在 sluc258a.zip 中执行 setup.exe
    出现以下错误:

    按"确定"

    会出什么问题?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EV2300和 EV2400具有不同驱动程序的不同硬件。 如果您使用 EV2400、请安装 EV2400驱动程序。

    如果您使用的是 EV2300、请安装 EV2300驱动程序。 https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/m/videos__files/458983

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装"EV2300a_Device_Driver_Installer_Multilanguage_0.6.exe"、但会出现相同的消息。
    我在 Windows7 32位专业版中尝试过这种方法、但还可以。

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "我在 Windows7 32位专业版中尝试过这种方法、但情况良好"。
    您是否解决了通信问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Windows7 64位
    驱动程序安装正常。
    GUI 设置
    "setup.exe - BAD image""c:\windows\system32\VB6STKIT.DLL 不是设计为在 Windows 上运行、就是包含错误" 4次
    出现与 Win10相同的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我安装扩展 VB6运行时套件时、"VB6STKIT.DLL"消息消失。
    它的状态与 Win10相同。
    什么是"沟通问题"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EV2300是一款旧器件、有点难获得支持。 特别是对于新计算机系统。
    EV2400是一款全新的通信盒、完全支持。
    我将联系开发团队进行了解。 请帮助我再次确认您的设置
    您的计算机系统上有什么操作系统:Win10、Win7或其他? 32位系统或64位系统。
    是否使用 EV2300或 EV2400?
    是否安装了 EV2300驱动程序或 EV2400驱动程序?
    您安装了什么 GUI 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有;
    EV2300、EV2400、Win10 (64位)、Win7 (64位)、Win7 (32位)。
    我试过;
    EV2300+Win10 (64位)、EV2300+Win7 (64位)、EV2300+Win7 (32位)。
    因此、我为每个 Windows 安装 EV2300 64位和32位驱动程序。
    GUI 版本是 sluc258a。

    我将尝试使用 EV2400。

    ->在 EV2400中结果相同。
    从这个结果中、我认为 bq24735 GUI 在64位中不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好的总结。 GUI 开发团队为此问题生成了一个 TT。 我们将看到他们的调查结果。 当我有它时、我会告诉你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    共变:

    bq24735 GUI (www.ti.com/.../sluc258) 与其它 Win7 64位 PC 没有问题。

    如果 PC=ML115 (HP)或其他类似 PC、请尝试 Win7 32位驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。
    我将其他 HDD 连接到此 PC 并执行干净安装、这不是问题。
    因此、我认为这个问题是一些软件冲突。
    谢谢、
    PAN-M