This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:无需使用过孔即可扇出

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24230, BQ25121, BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609445/bq25120-fanout-without-using-via

器件型号:BQ25120
主题中讨论的其他器件:BQ24230BQ25121

你(们)好

在另一个主题中、向我推荐了此 IC:


它仅采用0.4引脚间距 BGA 封装。
我使用 的 PCB 具有8D 类、不能处理如此微小的过孔。
但是、我注意到焊盘是以一种有趣的方式排列的、所以我想看看是否可以在根本不使用任何过孔的情况下实现它。
下面是我提出的内容的图像:


它只是一张画草图、但它说明了我的想法。
它牺牲了一些功能、例如 TS、但我无论如何都不打算使用它、因为我已经有一个专用的温度传感器、原因是其他原因。
现在的问题是、这是否可行、或者它是否引入了基本功能的问题。 降压开关也未使用。

此外、我发现有一点不清楚、如上所示、当 IC 未初始化并与复位相关联时、LDO 的输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    关于基本功能、您必须将电感器和电容器连接到 SW 的输出、否则器件将无法正常工作。 此外、由于 VSYS 默认设置为1.8V、因此 LS/LDO 引脚上的电压将为1.8V。 要通过 I2C 实现更高的电压、应将 VINLS 连接到 PMID、该连接遵循 VBAT 或 VIN 的较高者。 TS 接地将导致 TS 故障。 如果您不打算使用它、则必须通过 I2C 禁用它。 LDO 的默认电压为1.8V。
    -Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    感谢您的回复!
    什么会导致 IC 在没有线圈的情况下工作? 我一直在查看数据表、我可以找到它的原因。
    它是否可以被黑客攻击、因此我不必将其包含在 BOM 中、因为我不需要该功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    IC 内部的内部缓冲器连接到 SYS。 查看原理图、SYS 连接到降压转换器的输出。 遗憾的是、您必须包含电感器和电容器。 如果您不必使用 LDO、则可以查看 BQ24230 (如果它不起作用)。
    -Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这就是我现在提出的内容:


    就像您说的那样。
    组件的值尚未调整。
    上面的原理图是否可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我看到的唯一问题是应移除 R18电阻器。 PMID 不可调节、SYS 则不想将它们短接在一起。 此外、如果您想并联为电池充电、请确保电池具有相似的额定值和制造商。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、R18有点奇怪、我将其作为跳线保留、以防万一。 我之所以将其放在那里、是因为上面的帖子说" 您应该将 VINLS 连接到 PMID、这遵循 VBAT 或 VIN 中较高的值"。 否则、我有一个3.7至3.3V 的稳压器、我将尝试查看是否可以从 LDO 默认电压中启动稳压器。
    电池将是相同型号、同时安装、不可拆卸、因此我认为电池工作正常。 该器件的结构不支持其他电池配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dajgoro,

    是的、正确。 VINLS 应连接到 PMID。 我建议您将 VINLS 连接到 PMID 并断开 SYS 和 VINLS 之间的连接。 将 C41放置在 SYS 上。

    -Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dajgoro,

    另一件事是、您的 CD 引脚应连接到您的 MCU。 您使用的是 BQ25120还是 BQ25121?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现 CD 引脚的描述非常令人困惑、在文本中、似乎 CD 应该保持高电平、在 CD 引脚的描述中、CD 引脚应该保持低电平。 我使用的是 BQ25121。 我不想在任何时候禁用芯片、除非进入运输模式。 我不想在这里禁用充电、因为我已经在使用无线电源接收器(BQ51013BRHL)、而是在 BQ25121上禁用它、以便它可以停止无线电源传输。
    根据第26页的说明"9.3.20芯片禁用(CD)"、我想我可以将引脚保持未连接状态、因为它被下拉至接地、而保持充电被启用。 我还在评估板的手册中查看了、其中显示 CD 跳线应保持未连接状态以启用充电。

    此外、如果我将 CD 连接到 MCU、并禁用芯片、从而降低功耗、如何再次重新启用它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dajgoro,

    CD 在内部拉低、因此如果您不控制 CD、则每当您移除 VIN 时、器件都会进入高阻态模式。 您需要 MCU 来控制此情况、以便在充电完成时能够驱动 CD = HI、当 VIN 被移除时、您进入有效 BAT 模式。 如果 CD 始终保持高电平、则永远不会为电池充电。 关于无法重新启用芯片电源的问题、这正是您需要 MCU 控制的原因。 您可以使用 MCU 控制来确保您永远不会像我所说的那样处于这种状态。 此外、您选择 BQ25121而不是 BQ25120有任何原因吗?

    -Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、好的。 然后、我要将 CD 连接到 MCU、谢谢。
      BQ25121  具有2.5V 的默认 SYS 输出、这更适合我、即使我可以在 MCU 初始化后通过 SW 对其进行调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到了 PCB、它似乎正常工作、除了一个小问题。
    我无法使 PMIC 的复位输出正常工作。
    如果复位未正确置位、MCU 会出现误码现象。
    我尝试了各种寄存器配置、但无法使其从 MC 输入转发复位信号。
    我在多个电路板上遇到了相同的问题。
    复位输出不会卡在 VCC 上或类似的情况下、它只会进入 LDO 使能输入、但这不应以任何方式影响它。
    该按钮工作正常、因为当其设置为运输模式且按下按钮时、电源将恢复。


    问题现已解决、进行了大量更改、不确定是哪一个解决了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dajgoro,
    很好。 很高兴它能正常工作。
    -Raheem