This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV704:我们是否有关于 PSRR 性能的扩展信息?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/609449/tlv704-do-we-have-extended-information-about-psrr-performance

器件型号:TLV704

数据表指定了1mA 和50mA 下的 PSRR (图11)、但我的客户希望了解不同压降下的 PSRR 性能以及电流运行的全部范围(150mA)。 我们是否 提供了这些信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lenio:

    我们目前没有此数据、请允许我在几天内为您获取此数据。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    这是 PSRR 数据。 曲线与 Vin 在 Iout = 150mA 时测得。 曲线与 Iout 在4.8V 输入电压下得到。

    请告诉我是否还有其他东西可以让您知道。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    外推 VOUT = 5VDC 时的数据有多安全? 您是否希望曲线形状出现重大变化? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    通常、随着输出电压的增加、PSRR 会下降。 下图显示了150mA 时5V 输出的典型值。

    此致、

    标记