This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:有关 BQ24171的一个问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614154/bq24171-one-question-about-bq24171

器件型号:BQ24171

大家好、

我的客户正在使用 BQ24171、但发现了一个问题。 原理图如下所示。 当充电器在充电站工作并且我们打开 Q17时、ISET 引脚上的电压将发生变化。 但我们发现充电器将停止充电。 它将通过新的充电电流重新充电。 但我们需要了解 ISET 电压更改后以及重新充电之前的延迟时间。 谢谢。  

BR、

Eric Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    它们能否获得 ISET 电压和 VFB 电压的示波器截图? ISET 上的电压可能会低于50mV 片刻、或 VFB 可能会激增至高于2.1V、这会分别触发充电禁用或充电完成。

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您的回复。 我们已经仔细检查了 ISET 上的电压没有低于50mV。 当 Q17导通时、ISET 电压为0.15V。 当 Q17关断时、ISET 电压为0.388V。  

    我很困惑、当 ISET 电压在0.15V 和0.388V 之间变化时、充电器可被禁用。 我认为当 ISET 电压在0.12v~0.8V 范围内变化时、充电器将继续工作。  

    BR、

    Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我使用 EVM 在工作台上对此进行了测试、在将 ISET 电压从0.4V 更改为0.1V 和恢复到0.4V 之间没有延迟。 两个充电电流设置之间的转换是无缝的。

    检查数据表第18页上所有可以停止和重新开始充电的条件。

    此致、
    Steven