This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:移除 USB 后的 VBUS 压降

Guru**** 2441920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613981/bq25606-vbus-voltage-drop-after-usb-removal

器件型号:BQ25606

你(们)好。

我们的工程团队在使用 bq25606时遇到了一些问题、是否有人遇到过类似的问题?

该 IC 非常棒、工作正常、我们使用它通过内部 OTG 升压为 VBUS 引脚上的单板计算机提供5V 过 USB。 外部 MCU 可控制
用于待机模式的 OTG 引脚。 MCU 通过 SYS 引脚供电。 所有 IC 功能似乎都可以、包括 充电过程、开/关等。

但我们发现了一个特定的过程、该过程会导致 VBUS 在48ms-50ms 内大幅下降至1V。 当 VBUS 具有时、会发生这种情况
外部 USB 馈电、OTG 引脚变为高电平后很快将移除以打开器件。 每次发生这种情况时、我们的计算模块都会重新启动。
一旦 OTG 引脚在 VBUS 上没有 USB 电源的情况下变为高电平、您就可以插入或移除 USB 电缆、而不会导致压降。 我附加了电压降的示波器图像。

我们非常感谢您提供有关如何避免此类 IC 行为的一些提示和想法。

此致。

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    您是否使用由 ACDRV 引脚驱动的外部 FET? 隔离 VBUS 和 VAC?  

    问题是、您在哪里应用外部 USB 电源? VAC 还是 VBUS?

    此外、您从何处测量 VBUS?

    最后、当您 为充电器提供外部 USB 电源的同时使用 MCU 将 OTG 从低电平拉至高电平时、就会出现这种情况。 这是您的测试条件的正确表示吗?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joel、

    感谢您的快速回复。
    在 VAC 和 VUSB 上同时供电。 我们已使用数据表中不带 OVPFET 的示例设计、请参阅第26页的图19。
    VBUS 在 VBUS 引脚上测量。 是的、您是对的、当 USB 连接且处于充电模式时、OTG 引脚被 MCU 拉高。 这对于 bq25606而言是个问题吗? 如果是、我想我们应该首先使用 PG 引脚来验证 USB 是否存在。

    我们只是希望在移除外部 USB 以保持器件开启的情况下立即启动 OTG 升压。
    您是否对我们如何实现这一目标有任何想法?

    此致
    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    这是器件的预期行为。 如果移除了连接到 VBUS 的电源、器件需要一些时间才能从降压模式切换到升压模式。 假设 BAT 足够高、VBUS 需要低于 BAT+VSLEEP、然后充电器检查 OTG 引脚是否为高电平、然后充电器检查热敏电阻。 最后、充电器在检查 OTG 引脚是否为高电平后等待30ms。 然后、充电器将软启动 VBUS。 第8.3.3节电池升压模式运行详细介绍了此过程。

    我希望这对您有所帮助!

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回答、这让我部分清楚地了解了这一点。 但我仍然不明白的一件事是、当我执行以下步骤时、它为什么不显示相同的行为:

    • 从电池开始设置(OTG 打开)
    • 插入 USB 电源(OTG 仍然打开)
    • 断开 USB 电源(OTG 仍然打开)

    我将其解释为升压转换器保持启用状态、即使系统由 USB 供电也是如此。 对吗? 这是可行的吗?

    您是否有防止此行为的建议?  我想、使用大电容(在 VBUS 上)缓冲压降不起作用、因为这会违反8.3.3的条件2。

    此致

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    当充电器处于 OTG 模式时、它不能检测输入源、除非它运行到 OVP 条件或 OTG 引脚被拉至低电平。  

    您可以连接到 USB 的电容器大小有限制。 我不确定规格是什么、但我认为它无法提供所需的电压、从而使您的模块运行时间足够长。

    如果您想让您的计算模块保持通电状态、您可以在 SYS 上放置一个升压转换器、并让升压转换器的输出为您的计算模块供电。 如果您使用升压转换器、我会看到两个选项:

    1.您可以使用此升压转换器暂时保持模块供电电压、同时等待充电器的 OTG 启动。

    2.您可以使用此升压转换器代替充电器的 OTG 功能。  

    如果您不想使用升压转换器、并且不介意在等待 OTG 启动时为模块提供的电压下降一点、则可以使用二极管。 我看到了两种使用二极管的方法:

    您可以在 SYS 和 VBUS 之间放置一个二极管。 由于 SYS 连接到电池电压、并且二极管将 SYS 连接到您的模块、因此在您等待 OTG 启动时、压降会更小。 此配置的一个折衷是您将失去对 Q1反向阻断 FET 的保护。 电压下降的量将取决于您选择的电池电压和二极管。

    另一种选择是在 SYS 和 PMID 之间放置一个二极管、而不是在 VBUS 之间放置一个二极管。 但是、由于器件中的电流感应处于 Q1、因此器件可能会在充电时更快地进入 IINDPM、从而增加充电时间。 这取决于您是使用 D+/D-还是使用 ILIM 上的电阻器来设置输入电流限制。  

    我希望这对您有所帮助!

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的澄清。 选项3看起来是有效的可能性。 但这是安全方面的推荐解决方案吗? 绕过反向阻断听起来不像一个良好的做法和安全的解决方案。

    是否有任何产品更适合我们的应用?

    感谢您的帮助!

    此致

    Franz

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    这是备选案文3的缺点。 如果 VBUS 接地短路、则由于流经二极管的电流、RBFET 保护将不可用。

    为什么您更喜欢选项3而不是选项4?

    我们没有一个充电器可以立即从降压模式切换到升压模式。 如果您想查看升压转换器的选项、请参阅 此处

    我希望这对您有所帮助!

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我们已经测试了选项3、它似乎无法工作、因为电压降至3.3V 以下。

    我们没有考虑选项4、因为我们不想增加充电时间。 但是、我们现在继续使用专用升压和不具有升压功能的充电器实现所需的行为。

    感谢您的帮助!

    此致

    Franz