你(们)好。
我们的工程团队在使用 bq25606时遇到了一些问题、是否有人遇到过类似的问题?
该 IC 非常棒、工作正常、我们使用它通过内部 OTG 升压为 VBUS 引脚上的单板计算机提供5V 过 USB。 外部 MCU 可控制 
用于待机模式的 OTG 引脚。 MCU 通过 SYS 引脚供电。 所有 IC 功能似乎都可以、包括 充电过程、开/关等。 
但我们发现了一个特定的过程、该过程会导致 VBUS 在48ms-50ms 内大幅下降至1V。 当 VBUS 具有时、会发生这种情况 
外部 USB 馈电、OTG 引脚变为高电平后很快将移除以打开器件。 每次发生这种情况时、我们的计算模块都会重新启动。 
一旦 OTG 引脚在 VBUS 上没有 USB 电源的情况下变为高电平、您就可以插入或移除 USB 电缆、而不会导致压降。 我附加了电压降的示波器图像。 
我们非常感谢您提供有关如何避免此类 IC 行为的一些提示和想法。
此致。
Franz