This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:申请 LM5001的参考设计

Guru**** 2349590 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5001, TPS54360, TPS54060A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/610920/lm5001-request-reference-design-for-lm5001

器件型号:LM5001
主题中讨论的其他器件: TPS54360TPS54060A

您好!

我想将 TI 的 LM5001 (非汽车版本)用于 我们的 IP PBX 应用。

规格
输入电压:48V
输出电压:-26V、-42V、-58V
-输出电流:最大值0.7A (700mA)

1)电源拓扑
                •使用 CUK 或逆变器电荷泵为 PBX 中的 SLTC 供电

2) 2) TI 器件
                •使用 LM5001设计负输出和多端口
                  -。 通过更改降压转换器、可创建负输出状态、然后同步输出电压以提供-11.6V、-23.2V、34.8V、-46.4V、-58V 的负载共享和输出。
                •竞争对手为:线性 LT3758

3)竞争 PBX 参考电源轨

4) LM5001概念(以前的开发人员来自 TI BU。)

5)问题

                  -。 电荷泵和 COUT 值
                  -。 运算输入值和补偿值的 FB 级
                  -。 6绕组设计指南

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、
    感谢您考虑使用 LM5001。 请告诉我一下提出手绘原理图的 TI 员工的姓名吗? 我们可以请他/她继续支持这一方向。 另一方面、DDO 您必须使用 SEPIC、还是可以考虑使用多输出反激式?

    此致、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS、

    如需更多信息 、请参阅应用手册:在反相降压/升压拓扑中使用降压转换器(SLYT286)。

    www.ti.com/.../slyt286.pdf

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    首先、非常感谢您的快速回复。
    实际上、我认为最好能从以前获得技术支持的人那里获得帮助。不幸的是、我不知道我们的前任通过什么途径获得 TI 的帮助。
    由于结构限制和空间原因、SEPIC 或多通道反激似乎难以使用。
    是否可以在上面 TI 员工的图片中获得与电荷泵部件、反馈和补偿部件以及6个绕组部件相关的设计指南或参考设计?

    谢谢、
    终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    也感谢您的快速回复。
    我需要的材料与 CUK 拓扑有关。
    我以自己的方式查找了 TI 网页、但找不到任何相关材料。 您能否分享与 CUK 相关的设计指南或参考设计?

    谢谢、
    终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TI 先前发送的题为"Stack-Cuk "的文档中、可用的"变压器"类型为"VPH3-0138-R"。

    此器件的供应商是"Copper Bussmann"。 请参阅此公司的应用手册以获取本文档的帮助。

    以下文档的最后一页中有一个名为"SLIC 电源"的示例。

    e2e.ti.com/.../BUS_5F00_Elx_5F00_App_5F00_Notes_5F00_Versa_5F00_Pac_5F00_as_5F00_Flyback.pdf

    e2e.ti.com/.../8561.Stacked_5F00_Cuk.pdf

    感谢您的评论。

    终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI、

    我同意不再支持使用 LM5001配置电路的方法。
    因此、我要求您选择合适的产品、以便我能够使用。
    1.输入电压:48V
    2.输出电压:-16V
    输出电流:1.5A (考虑降额)
    此外、
    我想知道以下设计注意事项对于 反相降压/升压拓扑是否至关重要。
    1.非同步:上述文章第17页的内容。
    2.峰值电流模式控制:本文第1页的内容。
    3. COT:恒定导通时间
    - TI 的大多数可达75V 输入的降压转换器都是 COT 类型。 COT 是否支持反相降压/升压拓扑?
    谢谢、
    终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杨先生、您好!

    为了获得快速响应、我是否可以建议您在 TPS54060A 或 TPS54360下启动新的 e2e 线程? 然后、您的问题将直接转给支持降压以及反相降压/升压应用的工程师。

    此致、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、
    我找到了绘制原理图的人。 他是"Alan Martin"-宽输入电压应用程序 Wrangler。
    我能从他那里得到他对他的原理图的支持吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是 参考 TI 端发送的堆叠式 Cuk 方法设计的原理图。

    这似乎是很多错误、因为它是在对 Stack-Cuk 的理解很低的情况下绘制的。

    运算放大器。 (LM258ADR)中使用的是来自"VCM 包含接地"属性、如 TI 的堆叠式 Cuk 电路图中所示。

    请查看上面的原理图。

    此致、

    终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TI、
    我有任何更新吗?