This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3481:未按预期工作- Sepic 转换器的输出故障

Guru**** 2541850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613760/webench-tools-lm3481-not-working-as-expected---faulty-output-for-sepic-converter

器件型号:LM3481

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

请参阅我在 Webench 中输入的详细信息。 我在原型 PCB 上获得了故障输出-请您能帮您解释原因吗?

WEBENCH 设计:

Webench 建议的电路:

我的电路:

原型板输出:(VIN = 17V;负载= 22R)

我的原型板栅极电压:

感谢您提前提出任何建议、

Jacques

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacques、
    首先、感谢您在您的项目中考虑我们的器件。 我在您的原理图中看不到任何问题。 波形看起来是 PCB 布局问题的结果。 您是否参考了数据表中提供的布局指南? 您能否监控 Isense 和 COMP 引脚信号波形?

    顺便说一下、我看到您重复的 e2e 帖子。 请关闭这个、让我们继续在本帖子中进行讨论。

    谢谢、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复。

    我关闭了另一篇帖子...

    请查找随附的请求文件。

    这些准则没有得到严格遵守。 完成了单面电路板布局。

    非常感谢您的反馈。

    提前感谢。

    Jacques

    e2e.ti.com/.../FILES.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacques、

    我仍在审查您的布局。 您向我发送了光绘文件、但我无法直接查看。 我需要有人将其转换为可视文件。

    从您的波形中、您可以看到电流感应信号上存在大量高尖峰。 如果由于探查不当而导致实际情况或非真实情况:示波器探头的接地引线可能会拾取一些噪声。 如果是实数、则必须通过将滤波器电容 C2直接放置在 ISENSE 和 AGND 引脚上来加以注意。 是否可以尝试执行此操作并运行测试以查看问题是否消失?

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacques、

    很抱歉耽误你的回复。 我查看了布局、发现从电流感应电阻器接地侧返回到 IC PGND 的连接不好。 栅极驱动电流路径如下:

    C3 (VCC 电容)--> VCC 引脚--> DR 引脚--> Q1栅极--> Q1->R2 --> PGND --> C3。

    这是非常关键的电流环路之一。 路径应尽可能短且简单、并且由该电流环路包围的空间面积应尽可能小:面积越大、栅极上的电感和振铃就越大。

    说到 C3放置本身、它非常好、因为它直接放置在 IC 引脚上。 但是、栅极驱动返回路径会显著地 Z 格 Z、并封闭了较大的空间区域、以影响正常的栅极驱动信号。 您可以参阅数据表中提供的 EVM 布局、了解如何设计该栅极驱动电流路径。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Youhao