This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62140:关于 WENBECH 的负载瞬态仿真

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613508/webench-tools-tps62140-about-load-transient-simulation-of-wenbech

器件型号:TPS62140

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

 

我们在以下条件下进行了仿真。

然而,我们未能取得适当的结果。

 

VIN=12V

Vout=1.0V

Iout=0.2A⇔2A

FSW=2.5MHz 设置

软启动时间= 0.2ms


 

顺便说一下、我们能够在以下条件下获得适当的结果。

 

VIN=12V

VOUT=3.3V

Iout=0.2A⇔2A

FSW=2.5MHz 设置

软启动时间= 0.2ms

 

 

这种现象是否是 WEBENCH 的错误?

如果是、您能否改善此问题?

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanemaru、
    您能否与我们分享您的设计(请使用公共共享选项)。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil-San、

    感谢您的快速回复。

    我建立了"公共共享链接"。

    请参阅以下 URL。

     

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=AEAF3F322C3B3E27

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil-San、

     

    感谢您的友好支持。

    您能告诉我这件事的进展吗?

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanemaru、

    我们已经发现了这一问题,并正在努力解决这一问题。 我们将在星期四(8月3日)之前返回给您解决问题。 希望这可以。

    谢谢、
    Aravind
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind-San:

     

    感谢您的回答。

    我期待您的回复。

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru、

    感谢你的等待。

    我们已修复了该问题、它与缺少仿真参数相关。 已添加、我已检查它是否存在发现问题的条件。 请在下方找到现在在 WEBENCH 中看到的结果的快照。

    上述结果对应于  

    VIN= 12V,

    VOUT=1V、

    Iout= 0.2A <=>2A

    工作频率= 2.5MHz


    请重新模拟条件、如果有任何疑问、请告知我。

    谢谢您、

    Aravind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind-San:

    非常感谢你的帮助。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    Kanemaru