Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, LP3947, BQ24157, BQ25120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25896 主题中讨论的其他器件: LP3947、 BQ24157、 BQ25120
我目前使用的是 BQ25896、但我想知道是否有针对的建议
具有 I2C 接口的低功耗充电器? 我不需要的3A 拉电流能力
BQ25896、。 我想、我的新系统最多只消耗200mA 的电流。 我也可能是
我们将使用容量为300mAh 的单节锂离子电池。