This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:对于具有 I2C 的低成本小型充电器有什么建议?

Guru**** 2588745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896, LP3947, BQ24157, BQ25120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614057/bq25896-any-recommendations-for-a-low-cost-small-charger-with-i2c

器件型号:BQ25896
主题中讨论的其他器件: LP3947BQ24157BQ25120

我目前使用的是 BQ25896、但我想知道是否有针对的建议  

具有 I2C 接口的低功耗充电器? 我不需要的3A 拉电流能力  

BQ25896、。 我想、我的新系统最多只消耗200mA 的电流。 我也可能是  

我们将使用容量为300mAh 的单节锂离子电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tom、

    您可能需要查看 LP3947。 如果您觉得负载为500mA 时的功率损耗太大、我们可以看看 bq24157。

    请注意、这两个器件都是非 PowerPath 器件、这意味着您的电池和系统连接到同一个点、VSYS 将使用 VBAT 进行跟踪。

    如果您需要电源路径、我建议您选择 bq2429x (292i、295、296、297)、系列或 bq2560x (601、600、600D)系列器件。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    感谢(一如既往)快速回复!

    我将看一下这些... PowerPath 很好、但我在设计中放置了一个滑动开关
    用于用户断开电池与系统的连接(在充电或运输时)。

    谢谢!

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq25120是一款具有 I2C 的线性充电器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    bq24157看起来很好、但是否有类似的东西可让我读取电池电压?

    此致、

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tom、

    那么、您正在寻找具有集成 ADC 的充电器来读取电池电压吗?


    此致、
    Joel H