This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:TPS1H100-Q1的导通/关断时间

Guru**** 2560080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613158/tps1h100-q1-on-off-time-for-tps1h100-q1

器件型号:TPS1H100-Q1

我想确认热关断的操作。

我了解了图37中的关断点(芯片温度= TSW)和第一个关断点(芯片温度= TSW - THys)。

但在 TSD 首次"打开"后、我不知道打开时间和关闭时间。

您能否教授开/关时间?

此致、

Atsushi Yamauchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    我理解这里的困惑、感谢您发表问题。

    在下图中、有突出显示的红色段。 在这些区域中、器件处于开启状态并限制输出电流。 我添加了蓝色虚线、以显示红色段(器件处于开启状态)与当时输出电流之间的相关性。 红线表示器件的温度升高。

    器件的温度上升得足够快、足以触发 TSW 阈值并禁用输出。 绿色部分显示器件禁用且器件温度降低的情况。

    "输出电流"波形存在多个尖峰的原因是结温升高的速率会多次触发 TSW 阈值。

    最棒的

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick-San:

    感谢您的快速响应。

    我理解这一机制。

    我有疑问。

    红色段和绿色段的时间是多少?

    (第二轮后、操作何时从"开"更改为"关"、从"关"更改为"开"?)

    此致、

    Atsushi Yamauchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Atsushi、

    THys (绿段)使器件冷却所需的时间受外部系统级热效应的影响。

    例如:

    • 系统的环境温度
    • PCB 和周围组件的热传导
    • 系统气流

    我将要更深入地了解器件温度上升(红色段)的时序、当我获得更多信息时、我将进行更新。

    最棒的

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Atsushi、

    感谢您的耐心等待。

    在器件内进行了两次不同位置的热测量(在数据表中、这些是第8.3.4.5节中的 Tdmos 和逻辑)。 当器件快速升温(红色段)时、两次热测量在短时间内将具有不同的值。 如果测量值之间的差值大于 TSW 阈值(请参阅下文)、则会禁用输出。

    Tdmos -逻辑> TSW

    触发 TSW 阈值所需的时间取决于器件和 PCB 的热传播属性。

    最棒的
    Nick