This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930 CRC 不匹配

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612979/bq76930-bq76930-crc-mismatch

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350

您好、先生、  

启用了 CRC 的 BQ7693001 AFE 在电压读数的特定周期间隔内出现错误。 但是、我们会收到一条错误消息、提示"CRC 从器件读取的数据与计算得出的 CRC 不匹配。 我正在连接软件面板的屏幕截图。

谢谢  

Akilan G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq76930-1是一个启用了 CRC 的部件、间歇性行为只能归因于 PC/笔记本电脑上可能的总线争用或 USB 端口问题。 终止在后台运行的所有其他应用程序。
    检查(1) 6芯连接是否正确连接。 即至少3节电池/组。 (2)由于 I2C 上的总线冲突、不应同时读取 bq76930和 bq78350 (如果使用)。 (3)关闭 CB 位并尝试使用不太复杂的寄存器设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    非常感谢、它真的很有帮助。

    Akilan G