This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:如何计算 TPS23751在连接散热器时的结温?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614078/tps23751-how-to-calculate-the-junction-temperature-for-tps23751-when-there-is-a-heat-sink-attached

器件型号:TPS23751

我的客户现在正在进行 TPS23751热评估、他们以前使用 ψJT 来计算结温、但现在他们正在考虑在封装外壳之上添加散热器以提高热性能。 问题是在这种情况下、应使用哪个参数来计算结温? 为什么 θJCtop θJCbot 之间有如此大的差异

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andonis:

    我们将于周一进行查看、然后返回给您。

    此外、您附加的图像无法显示。 尝试将其重新发布为.jpg、或者您可以给我发送电子邮件、您也可以将其发送给我。

    谢谢!
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    该图像只是数据表中的热性能信息表。 请参阅下面的内容。

    BR、

    Andonis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是否有更新?

    BR、

    Andonis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adonis、

    既然您的客户正在使用散热器进行设计、他们将使用以下公式:
    TJ = TA +θSA *(θJCtop +θCS +)

    其中 θCS 来自外壳和散热器之间的热膏、 θSA 来自散热器。

    和 θJCbot 之间的差异小于 θJCtop μ m、因为底部散热焊盘比顶部的塑料外壳更容易散热。

    有关更多详细信息、请查看以下应用手册: http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf 和 www.ti.com/.../slva462.pdf

    最棒的
    Thomas A.