This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:TPS62140仿真

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62140, TPS62130, TPS62150, TPS82140, TPS82150, TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614135/tps62140-tps62140-simulation

器件型号:TPS62140
主题中讨论的其他器件: TPS62130TPS62150TPS82140TPS82150TPS82130

大家好、是否有人可以告诉我 TPS62140转换器的反相功能是否可以通过可用的 TINA SPICE 模型在 TINA 中仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有人可以建议、如果在此应用中以反相模式使用 TPS62140、那么对于负通道上的1A 负载而言、连接的电流是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在前面的查询中、 可以使用哪个附加配置来仿真功率级中的器件 TPS62140

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这是可能的、但您需要以负输出电压为仿真器 GND 信号(节点0)的方式重新绘制电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我在 TINA 中也做了同样的操作,但没有获得正确的输出、附加的文件,请告知这方面有什么不正确的地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您调用 Vtest 的网络必须连接到网表节点0 (GND)。 GND 连接到 VOUT。 因此 VOUT 将始终为零。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、但我尝试将其配置为反相模式、其中 VOUT 接地、输出根据数据表第26页的说明从 Vtest (PGND)获取
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、对于反相配置、是否必须在 SW 引脚和 PGND 之间从外部连接肖特基二极管?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您不应该更改电路。 它只是更改仿真器的参考点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了以下帖子、这是否同样适用于此器件?

    e2e.ti.com/.../3367.ground-nodes-in-ti-models

    另外,您还建议如何更改参考点,我认为在所附的原理图中我也做了同样的操作,您是否建议进行任何更改,是否可以发送图像?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。 大多数型号的 GND 节点在内部短路、无法模拟反相配置。 另请参阅此主题: e2e.ti.com/.../2262000

    您正在尝试模拟什么?

    TPS62140可在输入电压为5V 至-4.5V 时提供1A 电流。 II 建议减小电感器值并增大输出电容。 f 需要、始终存在引脚对引脚较高电流的 TPS62130。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您尝试仿真并查看我是否从5V 输入获得-4.5V 电压,是否可以在 TINA 中对此部件进行仿真?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此帖子描述了问题的根本原因。

    您在原理图中至少留下了2个短路、一个在输入端、一个在输出端。
    基本上、练习非常简单。 您可以在原始原理图中搜索 GND、断开 GND 符号并为此网络指定一个不同的名称、例如 NEWGND。 然后、将 GND 符号连接到负输出电压的网络。 负输出电压是 NEWGND 和 GND 之间的差分电压(V (GND)-V (NEWGND))。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、我尝试仿真并查看我是否可以从不同组件上的5V 输入和电压波形获得-4.5V 电压、并使用不同的组件值迭代位。 为了在 TINA 中实现反相配置、我需要做什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、您能告诉我您在哪个位置指示短路? 我想我已经做了同样的事情来断开 GND 符号并为该网络命名,我已经给出了名称 Vtest,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、请确认问题是否与 TINA 模型有关、因为根据数据表第9.3.3节、我在所附的原理图中未发现问题、 如果是、我可以请求更新 TINA 模型以支持该功能、或者如果有解决方法、我可以按照该方法进行仿真、以便能够从5V 输入到-4.5V 输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、您好、首选电感和电容值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、让我以不同的方式尝试它。 我建议至少进行以下4项修改:

    输出电压将为-V (VOUT)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../slvm569.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,但有点令人困惑,您能尝试一下随附的原理图吗? 在上一个帖子中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但这不是反相配置,这是否会在输出电压上提供-4.5V 电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚才的答覆应该已经解释过,不能用这个 IC 来模拟反相配置。 模型中有 GND 节点连接到 GND (而非 GND 引脚)。

    TPS62140器件可用于您的应用(从5V 输入电压生成-4.5V 电压)。 您正尝试使用该模型进行仿真的确切内容是什么?

    此外、我们最近发布了此参考设计以及该系列电源模块: www.ti.com/.../tida-01457
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试检查不同组件之间的波形、并使用不同组件值迭代一点。 同时检查零部件上的应力。 我现在需要使用 TPS62140、首选的电感和电容值是多少? 另外、第4-5页的反相配置状态 ILMAX 应用手册是否说明了设计中使用的电感器的额定电流?

    www.ti.com/.../slva469c.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您没有时间查看我刚发送的参考设计。 这样做时、我建议阅读其设计指南。 推荐的输出滤波器为1 - 1uH 和4个22uF Cout。

    TPS62140的应用手册显示了另外一个也是可能的输出滤波器:2.2uH + 22uF Cout + CAP 从 Vin 到输出上的 Vout +二极管。 本参考设计中的输出滤波器更简单。

    Ilmax 在前面被描述为1.4A。 这是应用手册中描述的 TPS62150的最小电流限制值。 对于 TPS62140、该值为2.45A。

    电压应力不会随输出滤波器的变化而变化。 主要是纹波电流随电感值变化。 可以计算此变化、而不是仿真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我浏览了您分享的链接、但因为它具有不同的器件型号 我没有使用它,那么您建议在输出端使用88u,在输入端使用78u 电容吗? 但是、这如何避免使用二极管呢? 此外、我认为电感器已集成到您发送的参考设计中、因为我无法在原理图上看到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、让我分享一些背景。 TPS62130是2A TPS62140的3A 版本。 (在 TPS62140 D/S 的第1页、它注意到它们是引脚对引脚的。)

    TPS82130 (器件型号中的6个更改为8个)是 TPS62130的模块版本。 还有一个 TPS82140 (和1A TPS82150)。

    这是一整套中输入电压降压转换器、其工作方式基本相同、因此可与相同的基本应用电路配合使用。

    在 TPS82130 D/S 中、需要注意的是电感器为1uH。 这些器件只需要在器件的输入端使用一个10uF 的电容+从 IC 上去耦输入阻抗所需的任何大容量 Cin。 这取决于您的最终应用。

    您发送的应用手册链接和我发送的参考设计的设计指南都包含有关二极管及其需要原因的部分。