This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27200A:自举电容值

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27200A, UCC27210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612555/ucc27200a-bootstrap-capacitor-value

器件型号:UCC27200A
主题中讨论的其他器件: UCC27210

大家好、团队成员。

请告诉我在使用 UCC27200A 时、使用80ms 周期和50%占空比时、如何计算自举电容器最合适的电容值。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、您好!

    为了计算自举电容器、我们需要有关设计的更多信息。
    我们的大多数栅极驱动器数据表都有计算自举电容器的详细设计过程。

    请使用 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5109b-q1.pdf 中的详细设计过程8.2.2 来计算自举电容器。

    此外、通常情况下、本地 V_DD 旁路电容器应比 C_Boot 的值大10倍。 自举和偏置电容器应采用 XR7电介质的陶瓷电容器。 考虑到电容容差、一旦器件上存在直流偏置电压、额定电压应是最大 V_DD 的两倍、以确保长期可靠性。

    此致、
    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Hirotsugu、

    感谢您关注适合您设计的 UCC27200A。 我是 TI 的应用工程师、将为您的问题提供支持。

    在这样一个低运行频率下、自举偏置电流是确定自举电容器大小的主要考虑因素。 要计算自举电容、请使用以下公式。

    Qtotal=Qg +IHB/fsw、对于 UCC27200A、IHB 为0.8mA、因此对于50nC FET、示例 Qtotal=50nC +0.8mA/12.5Hz=64.04uC。

    对于 Cboot;Cboot=Qtotal/0.5V (对于引导电容器上的0.5V 纹波)、Cboot=64.4uC/0.5V=128uF、这是一个非常大的引导电容器。


    对于此应用、最佳选择是 IHB 电流为0.1mA 的 UCC27210。 这将导致自举电容减小8倍、或16uF。

    如果这回答了您的问题、请在 E2E 主题上确认。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Richard。
    感谢您的回答。
    但我还有一个问题、为什么使用0.5V 进行计算?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu、您好!

    我相信他建议使用0.5V 作为自举电容器上允许的最大压降。

    此致、
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、团队成员。
    是否可以通过串联电阻来降低容量?
    速度不是必需的、因此我想何时可以降低泄漏电流。

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirotsugu、

    将一个电阻串联到 MOSFET 栅极将减慢 VGS 上升时间、但不 会减少所需的栅极驱动能量、并且 不会降低 HB 到 HS 的泄漏电流。

    前面有一个问题、即0.5V 纹波电压是否可以增加到更高的值、例如1.0V。 我们建议 使用0.5V 作为指南、以确保引导电容器在低侧导通期间充满电、并且 引导电容器在 每个开关周期上的充电电流不会过大。

    如果占空比确实为50%、并且低侧 FET 在50%的时间内导通、则纹波电压可能会增加、因为将有40ms 的时间为引导电容器充电。  

    此致

    Richard Herring