This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-FLYBACKEVM:在空载情况下使用 DCM 时的 SW 节点抖动

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613474/lm3481-flybackevm-sw-node-jitter-when-working-on-dcm-with-no-load

器件型号:LM3481-FLYBACKEVM
主题中讨论的其他器件:LM3481

您好、先生、

我最近测试了 LM3481反激式 EVM、发现空载时、VDS (SW)节点电压将发生抖动。

 我添加了一些负载、如0.2mA。 将不会出现抖动。

我想知道为什么会发生这种情况?

谢谢你

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有峰值电流模式控制电路在无负载时容易受到抖动的影响:电流信号仅位于地面上方。 您可以考虑增加电流感应电阻器以提高抗噪性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 但为什么峰值电流控制在无负载时容易受到抖动的影响? 请您详细解释一下吗?
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在峰值电流模式控制中、通过比较峰值电流和误差电压来获得占空比。 轻负载时、峰值电流变得非常小、接地噪声很容易影响 PWM 比较器的性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 非常感谢。