This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:如果电池电压低于2V、容差是多少

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613821/bq24192-what-is-the-tolerance-if-the-battery-voltage-less-than-2v

器件型号:BQ24192

尊敬的先生/女士:

 

根据 BQ24192数据表、如果电池电压小于2V、则充电电流读数应为100mA。

但是、如果电池电压低于2V、那么该100mA 的容差是多少?


 

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨 Poh Kok Keng、

    我们只能根据数据表中的电气特性表保证 IBATSHORT 的典型值

    但是、在典型应用中、我们尚未看到它低于70mA 或高于120mA。 同样、这些只是基于一些观察结果的估计值、我们得出结论、您的部分将经历更大或更少的变化或容忍。


    此致、
    Joel H