This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-E0:具有特定 VOUT 和 EN1/2行为的定制 OTP 设置

Guru**** 2766765 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62568, INA195, ADC128D818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613813/lp8758-e0-custom-otp-settings-with-specific-vout-and-en1-2-behavior

器件型号:LP8758-E0
主题中讨论的其他器件:LP8758TLV62568INA195ADC128D818

获得特定 OTP 安排涉及哪些方面? 我需要支持一个不一定具有 I2C 来点亮它的系统、并且我希望确保我永远不会断言会使 IC 产生故障的越界电压。

我正在寻找...

* VOUT1/2/3/4 = 0.9V

* EN1/EN2 =无关并下拉(我想让它们保持无连接。)

*通过将 nRST 置为有效来实现常规电源控制(低电平=稳压器关闭、高电平=启动至稳压器打开)。

*当寄存器未处于稳压状态时、INTN 置位、当它们处于稳压状态时、INTN 置位(即有线或 PGOOD 的行为)。 这将馈送到我的系统复位。

其理念是 LP8758将自启动以提供4个内核电压、由 I/O 电压的 PGOOD 输出控制(在我的案例中为1.8V、来自 TLV62568或具有 PGOOD 的类似稳压器等器件。)  I2C 只用于裕量调节和电流测量、而不用于启动。

我会替换... 4 1.5A DCDC、4 INA195、DS4424四路 DAC、ADC128D818 8通道 ADC 和大量无源器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neal、

    我们很高兴能在这方面为您提供帮助。 我将向我的团队中的一位营销经理询问有关新 OTP 审批流程的详细信息。

    谢谢、
    Jay