Other Parts Discussed in Thread: TLV62568, INA195, ADC128D818
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8758-E0 主题中讨论的其他器件:LP8758、 TLV62568、 INA195、 ADC128D818
获得特定 OTP 安排涉及哪些方面? 我需要支持一个不一定具有 I2C 来点亮它的系统、并且我希望确保我永远不会断言会使 IC 产生故障的越界电压。
我正在寻找...
* VOUT1/2/3/4 = 0.9V
* EN1/EN2 =无关并下拉(我想让它们保持无连接。)
*通过将 nRST 置为有效来实现常规电源控制(低电平=稳压器关闭、高电平=启动至稳压器打开)。
*当寄存器未处于稳压状态时、INTN 置位、当它们处于稳压状态时、INTN 置位(即有线或 PGOOD 的行为)。 这将馈送到我的系统复位。
其理念是 LP8758将自启动以提供4个内核电压、由 I/O 电压的 PGOOD 输出控制(在我的案例中为1.8V、来自 TLV62568或具有 PGOOD 的类似稳压器等器件。) I2C 只用于裕量调节和电流测量、而不用于启动。
我会替换... 4 1.5A DCDC、4 INA195、DS4424四路 DAC、ADC128D818 8通道 ADC 和大量无源器件。