This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:GND 设置问题。

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613989/bq76940-gnd-setting-question

器件型号:BQ76940

尊敬的 TI:

我有一个关于 BQ76940 IC 的问题。

充电/放电侧添加了 GND、这样充电和放电的电流路径就不会变为一个、如果我单独写入电路并继续、是否存在任何问题?

示例)


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图看起来正常。 在分离路径中、通过放电 FET 充电以提供保护;也可绕过 CHG FET 进行放电操作。 在此分离路径配置中,Rload 不会上拉 PACK-。 需要一个负载检测电阻器关断1V/750K ~ 1.5uA、以便在 CHG 引脚上进行负载检测。 在充电器关闭时,添加此电阻器将*允许*持续充电电流。