This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:TPS40170

Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, LM5175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613338/tps40170-tps40170

器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件: PMP7233LM5175PMP10151

 

大家好、  

 

我遇到了 TPS40170、希望在我的应用中将其用作直流/直流降压转换器。 我计划在汽车应用中使用它。 目的还在于监控输入电流。 因为它将连接到 Vbatt (12V-48V)

 

如果是 SPI 接口,此开关稳压器(调节 IC)是否与数字输入接口有关?  

 

是否可以用于反馈而不是来自输出,而不是来自输入? ,由 IC 用于控制其输出

此致

Bhargav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS40170没有 PMBus 或 I2C 等数字接口。 您不能将输入电压用作 FB 功能。 TPS40170将尝试调节输出、以便 FB 引脚上的电压为600mV。 如果 FB > 600mV、使用 VIN 到 FB 之间的分压器将导致输出接近 Vin、如果 FB < 600mV、则为0V。

    您能否提供有关您想要实现的目标的更多详细信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    旨在设计适用于汽车应用(12V-48V)的直流/直流开关模式转换器

    可控输出电压和电流。 (目的还在于测量输出电流)电流测量电路。

    从12V 到高达48V 的输入电压(来自电池 Vbatt)作为此开关模式 IC 的输入
    Vout (小于或等于 Vin)
    输出电流(高达6A)

    微控制器、用于控制整个系统、CAN 收发器用于发送和接收来自 ECU (具有将消耗电流的负载)的信号

    必须测量该输出电流。

    我希望我清楚地说明、这与 PMP7233 (汽车中的启动仿真器)类似。

    此致
    Bhargav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PMP7233是可调输出电压、但据我所知、它不会监控或控制电流。 我看到了一些在恒流或恒压控制下运行的转换器示例。 通常、您需要使用外部控制环路来实现该目的、而不是使用内部误差放大器。 您还可以添加外部感应电路来监控电流等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 John,

    它似乎测量电流(高达25A)。

    我是否可以使用霍尔效应电流传感器来解决这一问题?

    此设计是一种启动仿真器、可生成三种不同的启动脉冲、以测试高达50W 的汽车系统。 微控制器根据编程曲线将同步降压转换器的输出电压设置在2-15V 范围内。 输出电流范围为3.3-25A。 它是一个完整的系统、可提供构建器件所需的所有信息

    此致
    Bhargav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将把它分配给该参考设计的设计人员。 他可能能够更准确地回答您的问题。 据我所知、微控制器仅控制输出电压波形以生成所需的曲轴波形。 电流由负载从外部设置。 它不会测量高达25A 的电流、而只是为25A 设置的电流限制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Bhargav,

    我曾见过几个使用降压/升压驱动器的类似汽车应用。降压/升压驱动器使您能够将输出电压更改为等于或高于输入电压。 您可能会看到 LM5175,它具有内置的输出电流限制并且易于编程。

    www.ti.com/.../lm5175.pdf
    www.ti.com/.../lm5176.pdf

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ambreesh,

    感谢您提供信息。 我将在规格表中查看。

    具有 CAN 收发器的微控制器正是我在 TI 产品中所期望的、在我的应用中、我希望通过微控制器和进一步的 ECU (负载将连接到的位置)来控制此直流/直流降压转换器的输出。


    此致

    Bhargav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhargav:

    您可以控制几乎任何电源的输出电压和电流。 您只需要一些额外的小电路。

    请查看我的 PMP10151:

    这是一个 Sepic 转换器、您可以在其中调整最大输出电压和最大输出电流(在这种情况下、它是流入输出电容器的最大电流、但如果您只是将分流器放置在输出电容器之后、它会控制输出电流)。 两个信号(电流和电压)是互连的、而占空比由显性信号控制。

    输出电流和电压的设置通过不同的方法来完成。 一个使用所谓的 VID 接口、另一个使用具有 I2C 接口的芯片、提供类似功能。

    如果您告诉我您的电子邮件地址、我可以向您发送有关这方面的两篇文章、并提供深入的解释。

    启动仿真器使用 VID 接口来控制输出电压。 波形存储在微控制器中。 因此、该电路会改变输出电压、但没有电流限制(除了 IC 本身的过流保护)。

    此致

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、您好!  

    在我的应用中,我将有一个具有 CAN 接口的微控制器,以及将消耗高达20A 电流的负载(ECU)电子控制单元。  

    具体取决于负载。  

    TPS40170适合我的用途。 但是、出于应用目的、我还需要使用 CAN 接口从其他来源检查合适的微控制器。  

    对于微控制器的 PWM,TPS40170的 FB 引脚(输出电压通过分压器网络反馈到此引脚(这是否意味着我可以使用串联晶体管)

    原理图中已经提到的微控制器连接,您也可以将其与有关电流和电压的文章分别发送至  

    bhargav.jani@web.de  

     

     

    再次感谢  

    此致  

    Bhargav Jani