This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481 Sepic 不能按预期工作

Guru**** 2579145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613759/lm3481-sepic-does-not-work-as-expected

你(们)好

适用于 Sepic 转换器的 Webench 设计原型不起作用。

我附上了我在下面输入到 WWEBench 中的设计标准。

对于17V 输入和22R 负载、我连接了输出电压。 (对图片不好表示歉意)。 为什么直流电压不符合预期?

另请参阅下面板的实际原理图。

非常感谢你的任何帮助

j

输出电压

栅极电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请关闭此主题并让我们使用您的其他帖子的主题吗?