This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:检查13节电池的电压设置

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613551/bq76940evm-check-voltage-for-13-cell-set-up

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76940

您好!

我正在对 bq76940中的13节电池设置进行仿真、目前已在 bq76940评估工具中成功读取总共13组电压、但我可以在电压电池14和15中找到一个小电压(大约0.27~0.28)将 Vin 设置为35V 至 BATT+/-

我已经对 EVM 进行了返工(移除、R64、R65、R69)。 R70;短接 TP40、TP41、TP42、短接 C13、 C14、C15一起)

我是否知道通常读取此小电压的是这样吗?  

如果这是正常情况、我可以通过设置 ADC 偏移将其调整为0mV 吗?

再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请根据 d/s 上的表8.3重新检查电池连接配置;顶部电池(VC15-VC14)的读数应为 Cell #13。 因此应该有~2.7V

    现在、从 GUI 读数中可以看到、顶部的3个电池短路了。