This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4050-N-Q1:如何将其用作低电流负 LDO?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/612809/lm4050-n-q1-how-to-use-it-as-a-low-current-negative-ldo

器件型号:LM4050-N-Q1

大家好、

我想将 LM4050用作负 LDO。 我绘制的块如下所示。 它是使用 LM4050的正确方式吗? 我需要注意该电路的哪些方面?

7V 是隔离直流/直流的输出、它不是很精确、并且有一些纹波@400kHz。  

此致

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    这些器件的关键是确保满足阴极电流、从而使基准两端的压降符合预期。
    另一个关键考虑因素是跨器件连接的电容器。 您需要确保电容不会使器件不稳定。
    这是一个固定基准、因此我认为它应该在使用各种电容器时保持稳定、但您应该查看数据表以确保您使用的电容器是有效的。

    最后、您需要确保 GND 实际上可以通过阴极提供电流。
    如果您希望能够向-2.5V 节点提供任何电流、则需要调整-2.5V 至-7V 之间的电阻、以便-2.5V 电源轨上的负载变化不会显著增大阴极电流。

    同样、阴极电流是调节的关键。

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    那么、如果电流为0-3mA 负载、1k Ω 电阻器会使其工作吗?
    当负载为0mA 时、流经 LM4050的电流为(7-2.5)/1k Ω=4.5mA。 当负载为3mA 时、流经的电流为1.5mA。 它看起来很好。


    此致
    Michael
    FAE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我将代替 Michael 回答。 正确答案:)。

    -mz