This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62290-Q1:关于符合 AEC-Q100标准的产品和后缀 Q1

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62290-Q1, TPS62260, TPS62260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/613544/tps62290-q1-about-aec-q100-qualified-products-and-q1-suffix

器件型号:TPS62290-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62260TPS62260-Q1

您好!

符合 AEC-Q100标准或仅满足某些 TI 内部汽车认证?
我提出的原因是、我需要确保我希望使用的器件符合 AEC-Q100标准。

在某些器件上、数据表明确说明了这些信息(例如符合 AEC-Q100标准的以下结果-)。
但对于 TPS62290TDRVRQ1 和 TPS62260TDRVRQ1等器件、
数据表仅说明"符合汽车应用要求"、但未参考任何资质认证标准。
这是数据表中针对正在考虑的多个器件的唯一资质认证声明。
是否有可识别已通过 AEC-Q100认证的 TI 器件的主列表?

请给我建议。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS62290-Q1符合 AEC-Q100标准、适用于汽车应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juergen-San、

    感谢您的回答。
    顺便说一下、TPS62260是否支持 AEC-Q100?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    提供符合 AEC-Q100标准的 TPS62260版本(TPS62260-Q1)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。